This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:无法在 Arago 中构建 meta-toolchain-arago-tisdk

Guru**** 2546430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/769228/linux-processor-sdk-am335x-cannot-build-meta-toolchain-arago-tisdk-in-arago

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

GoodMorning、

成功构建自定义映像后、请执行以下操作

我正在尝试构建交叉工具链、但遇到以下错误。

Davide@Davide-HP-ProBook 450-G5:~/tisdk/build bitbake meta-toolchain-Arago-tisdk
正在加载高速缓存:100%|################################ |时间:0:00:00
已从依赖关系缓存加载4066个条目。
解析配方:100%|############################ |时间:0:00:10
解析3164.bb 文件完成(3161高速缓存,3个已解析)。 4069个目标、499个跳过、0个屏蔽、0个错误。
警告:没有适用于以下各项的配方:
 /home/davide/tisdk/sources/meta-processor-sdk/recipes-bsp/common-csl-ip/common-csp-ip_git.bbappend
 /home/davide/tisdk/sources/meta-processor-sdk/recipes-devtools/python/python3-native_3.5.2.bbappend
注:解决任何缺失的任务队列相关性
错误:没有 RPROVIDES 'gtk+3-dev'(但/home/davide/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/packagegroups/packagegroup-arago-gtk-sdk-target.bb RDEPENDS 打开或需要它)
注意:运行时目标"gtk+3-dev"可取消构建、正在删除...
缺失或无法建立的依赖关系链是:['gtk+3-dev']
注意:运行时目标'packagegroup-arago-gtk-SDK-target'是可构建的、正在删除...
缺少或不可构建的依赖关系链为:['packagegroup-arago-gtk-sdk-target'、'gtk+3-dev']
注意:运行时目标'packagegroup-arago-toolchain-tisdk-target'是可构建的、正在删除...
缺少或无法构建的依赖关系链为:['packagegroup-arago-toolchain-tisdk-target'、'packagegroup-arago-gtk-sdk-target'、'gtk+3-dev']
错误:所需的编译目标"eta-toolchain-arago-tisdk"没有可编译的提供程序。
缺失或不可构建的依赖关系链是:['meda-toolchain-arago-tisdk'、'packagegroup-arago-toolchain-tisdk-target'、'packagegroup-arago-gtk-sdk-target'、'gtk+3-dev']

摘要:显示了1条警告消息。
摘要:显示了2条错误消息、返回非零退出代码。

编译配置为 processor-sdk-05.01.00.11-config、其中安装了/opt/中 的 gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf。

在我的 local.conf 中、我更改了以下内容:

DISTR_FITS_REMOVE ="航迹"

继承+="自有镜像"
source_mirror_url ="software-dl.ti.com/.../"

#用于从不同层中删除 bbappend 配方
#BBMASK="meta-Arago / meta-Arago 发行版/食谱-core/systemd/systemd_%.bbapp"

我需要修改什么?

谢谢你。

此致、

Davide Brunelli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、

    请将 RDEPENDS_packagegroup-arago-gtk-sdk-target_remove ="gtk+3-dev"行添加到您的中 /build/conf/local.conf 以解决此问题。

    此致、
    Kemal