This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:存储器映射

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535, TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/768741/tmdx5535ezdsp-memory-map

器件型号:TMDX5535EZDSP
主题中讨论的其他器件:TMS320C5535TMS320C5515

您好!

我实际上使用电路板 ezDSP5535、我想知道是否可以增加 DARAM 和 SARAM 存储器? 这是为了给静态变量和全局变量留出更多空间、尤其是对于具有更多大型静态全局变量缓冲器的空间。 我已经检查了该卡的存储器映射、但我不知道这些信息是否与 DSP 处理的限制有关...

感谢您的支持。

此致。

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    ezDSP5535板配备了 TMS320C5535 DSP、该 DSP 具有320KB 的零等待状态片上 RAM、包括64KB 的双存取 RAM (DARAM)、8块4K x 16位和256KB 的单存取 RAM (SARAM)、32块4K x 16位。 C5535 DSP 没有外部存储器接口(EMIF)、此接口提供到 EPROM、NOR、NAND 和 SRAM 等异步存储器以及同步 DRAM (SDRAM)和移动 SDRAM (mSDRAM)等高速、高密度存储器的无缝访问。 因此、您无法扩展 DSP RAM。
    有关 C5535 SRAM 块地址(存储器映射)的更多详细信息、请参阅以下位置的数据表表表6-2:
    www.ti.com/.../tms320c5535.pdf
    此外、您还可以在以下位置的图1-3中找到完整的 TMS320C5545/35存储器映射:
    www.ti.com/.../spruh87h.pdf
    但是、如果您的项目需要更多 RAM、则可以迁移到 TMS320C5515/17、例如、它具有 EMIF、您可以连接外部存储器。

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:

    非常感谢您的解释、这特别有启发性!

    此致、

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    查看 CCS 项目文件夹(Debug 或 Release)中的.map 文件。 您将看到与以下内容类似的内容:

    秘书长的报告
    TMS320C55x 链接器 PC v4.4.1
    秘书长的报告
    >>链接的星期五2019年2月01日15:23:14
    
    输出文件名:<./Debug/XXXXXXXXX.out
    入口点符号:"_c_int00"地址:000XXXXXX
    
    
    存储器配置
    
    名称 原点长度 已使用 未使用的属性填充
    (字节)(字节)(字节)(字节)
    -------------- ---- ------ ---- ---- --------
    第0页:
    DARAM 000000c0 0000e040 0000c65c 000019e4 RWIX
    VECT 0000ff00 00000100 00000100 00000000 RWIX
    SARAM 00010000 0003e000 000354a0 00008b60 RWIX
    SDRAM 00050000 003b0000 000092d2 003a6d2e RWIX
    
    第1页:
    缓冲器 0000e100 00001e00 00001e00 00000000 RWIX
    

    它会告诉您有多少可用、您已用过多少项目等 通常、5535 DSP 上的最大内存为320K、具有64K DARAM 和256K SARAM。 如果您的卡具有外部 SDRAM、它还将包含该 SDRAM。

    谢谢 、市民