工具/软件:Code Composer Studio
我使用以下环境。
- CCS 8.3.1
- TI-processor-SDK-RTOS-c667x-EVM-05.03.00.07
;CGT 8.3.2
;EDMA3 2.12.5
;IPC 3.50.3.05
;NDK 6.75.2.0
;SYS/BIOS 6.75.2.00
;UIA 2.30.1。 02
;OMP 2.0.13
;XDC 3.51.1.18_core
- NIMU_emacExample_EVMC6678C66BiosExampleProject
其他 openmp_dsp_c667x_2_06_03_00
更改平台... ti.runtime.openmp.platforms.evm6678
-修改 HelloWorld.c e2e.ti.com/.../0552.helloWorld.c
-修改 HelloWorld.cfg e2e.ti.com/.../7080.helloWorld.cfg
修改>> Program.sectMap[".far:NDK_PACKETMEM"]={loadSegment:"DDR3"、loadAlign:128};
添加了与 OMP 相关的 CFG 文件
//##################
(笑声) 添加了部件...
//##################
在最新的 SDK 中、我们正在开发一个使用 OpenMP 和 NDK 的项目。
但是,main()函数不会输入。 如 上所示、已进行修改。
内核在函数 c_int00()中运行。
>>我们希望在最新的 SDK 基础上使用 NDK 和 OpenMP。
我们需要合并两个示例。
但是,此集成不会进入 main()函数。
我们如何进行集成?