主题中讨论的其他器件:CLOCKTREETOOL
工具/软件:Linux
您好!
我在"AM437x_EMIF_Configuration_Tool"中输入了所有值的特定系统应用程序详细信息
和寄存器值(EMIF 寄存器、DDR_PHY_CTRL 寄存 器、IO 控制寄存器和 LPDDR2模式寄存器)根据我们的系统创建。
但 我不了解该寄存器与 u-boot 之间的关系。
例如、我在 u-boot CCS 工程中找不到"EMIF4D_SDRAM_Timing_1"寄存器。
我也找不到"EMIF4D_EXT_PHY_CTRL_35_SHADO" 寄存器...
据我所知、我们必须根据"EMIF_Configuration_Tool"寄存器值更改"board.c"文件。
但是、当我检查"board.c"文件时; 就像我在前面所说的那样、我找不到与 EMIF_Configuration_Tool 寄存器的任何关系
此致
Mehmet