This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:如何使用 TIDL#39;s tensorflow framework?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/805485/tda2exevm-how-can-i-use-tidl-s-tensorflow-framework

器件型号:TDA2EXEVM

1、TIDL 的 tensorflow 版培训框架的当前状态是什么? 是否已公开?此框架中是否存在任何问题?

2 μ A、、训练的方式。 将 Tflite 文件导入到 tidl 以进行操作?

3、能否在 tidl_tfimport 中添加代码。 cpp 和 tidl_caffeimport。 符合我们所需的层的 CPP? 例如、归一层导入工具不支持此功能、但 Caffe-Jacinto 平台支持此功能、以便我可以在 EVM 上运行它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于1和2、请参阅以下帖子。
    e2e.ti.com/.../735984

    对于3、是的、您可以在导入工具中修改/添加新图层、因此、我们只提供了导入源代码。