This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCI6638K2K:在 DSP 内核运行时是否可以关闭 Linux?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/804872/linux-tci6638k2k-could-we-shutdown-linux-while-dsp-core-running

器件型号:TCI6638K2K

工具/软件:Linux

您好!

由于 DDR3中 DSP 内核访问的 Linux、我遇到了一些性能问题。 我正在尝试在 DSP 进程之前关闭 Linux,这是可行的吗?

当我尝试使用 DSP 时、我的 DSP 处于复位模式、并且无法加载或执行某些操作。

我将 JTAG 用于 DSP 加载程序、并使用 SPI 引导启动电路板。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪款处理器 SDK Linux? 您执行什么命令来关闭 Linux? 据我所知、断电应该正常工作、并且应该安全地关闭器件电源。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用:

    TI-processor-sdk-rtos-k2hk evm-05.02.00.10。

    我使用 JTAG 探针通过应用程序调试 DSP 内核、当我使用以下命令关闭 Linux 时:在 Linux 计算机上使用 minicom 从终端关闭、我再也不能使用调试器(DDR3初始化问题)。

    断电正常、是 DSP 应用程序因 DDR3初始化而崩溃。

    此致、

    François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    shutdown 或 poweroff 命令将关闭整个设备的电源。 我认为您在关闭处理器时不应该能够使用调试器。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、

    谢谢、关闭处理器后、我不再尝试使用 JTAG 探针。

    此致、

    François μ A