Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
你好!
我们使用两个连接到 SPI 通道2和4的 CANFD 控制器。
使用 DMA 传输时、SPI 通道2工作正常、但对于 SPI 通道4、我们需要配置 XBAR。
我们一直停留在这里、无法确定如何配置 XBAR。 我们能否获得一些有关如何使用该通道的 DMA 的帮助?
由于穿孔问题、使其正常运行非常重要。
我们使用的是 CCS-Studio (8.3)
SYSBIOS:版本(BIOS_6_70_00_21) 和 xdctools (3_50_08_24_core)
PDK:pdk_am57xx_1_0_13
BR:PER - Anders