This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
DCC 中的图像捕获和内存转储正常、程序映像中包含的 DCC 文件也正常。
DCC 中的传感器 ID 设置正确。 但 "更新当前 DCC"不起作用。
请找到以下错误日志。
更新目标中活动 DCC 数据的请求:10.159.171.31
已加载通信 DLL:itCommun.dll
更新当前 DCC bin 数据时出错
[host][host ] 1262.919203 s:network_CTRL:received command [iss_send_dCC_file]、带有173字节参数
[host][host ] 1262.919538 s:network_CTRL:network_read()无法读取参数(port=5000)!!!
[host][host ] 1262.919538 s:network_CTRL:ISS_SEND_DCC_FILE:
[host][host ] 1262.919843 s:network_CTRL:已发送命令[iss_send_dCC_file]的响应,参数为0字节
此致、
HJ Kim
Yordan、您好!
我在你的指导下尝试了一些方法、但结果是一样的。
传感器 ID 正确、并且在 vision_sdk/apps/configs/tda2px.evm_linux_all/cfg.mk 中、如果 NDK_PROC_TO_USE=none 更改为=a15_0、则没有区别
当 network_ctrl 用于与 iss 通信时、"mem_rd"和"iss_read_2a_params"正常、但"iss_send _dCC_file"失败、其输出日志与 DCC 工具相同。
ca15 Linux 平台是否不支持"更新当前 DCC"? 它仅在 IPU RTOS 平台中受支持?
将 DCC bin 文件发送到目标板是否需要特殊的数据格式?
此致、
HJ Kim
您好 、Brijesh、
DCC 缓冲器由系统链路分配。
它位于 vision_sdk\apps\src\rtos\modules\network_ctrl\network_handle_iss_raW_save.c
dccCtrlPrms.dccBuf =空; LinkID = NetworkCtrl_getAewbLinkId(); if (system_link_ID_invalid!= LinkID) { /*获取结果*/ 状态= System_linkControl( LinkID、 算法链接 CMD_CONFIG、 dccCtrlPrms (&D)、 sizeof (dccCtrlPrms)、 true); utils_assert (0 = status); } if (NULL =dccCtrlPrms.dccBuf) { VPS_printf (" network_CTRL:DCC 缓冲器为 NULL "); /*发送响应*/ NetworkCtrl_writeParams (NULL、0、0); 返回; }
此致、
HJ Kim