请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X
工具/软件:TI-RTOS
你好。
我使用的板是 AM572x 评估模块(TMDSEVM572X)、下载的 RTOS SDK 版本为5.02。
我对 VIP 模块有疑问。
我使用 TI 提供的示例获取一个摄像头数据。
接收摄像头数据的设置为 VIP2 - Slice0 -端口 A (1个流、1个通道、16位)。
摄像头数据存储在一个缓冲器中并输出到 LCD。
我想知道它是否可以同时存储在两个缓冲器中。
我想知道从一个摄像头接收到的数据是否可以通过 VPDMA 同时存储在两个缓冲器中。
(我不想将摄像头数据存储在一个缓冲区中、然后通过 DMA 将其移动到第二个缓冲区。)
我想知道这是否可行、如果您让我知道如何做到这一点、我将不胜感激。
此外、让我知道 SDK 中是否有相关示例。
请回答我的问题。
谢谢你。