This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6671:EVM 建议

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6671, TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/803243/tms320c6671-evm-recommendation

器件型号:TMS320C6671
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM6678TMS320C6678

您好 E2E 团队。  

我们的一位客户正在寻找适用于 TMS320C6671的 EVM。

如果您能推荐适用于 TMS320C6671的 EVM、我将不胜感激

Thnaks。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    用于 TMS320C6671的参考 EVM 是 TMDSEVM6678、请参阅 :www.ti.com/.../toolssoftware

    TMS320C6671和 TMS320C6678之间的区别应该是 DSP 内核的数量(一个用于 TMS320C6671、八个用于 TMS320C6678)。 请参阅两个器件之间的比较:
    www.ti.com/.../description

    请参阅上面链接的产品文件夹末尾的"参数"部分。

    此致、
    Yordan