请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4376 您好、查姆斯、
在 L2缓存控制器(ARM L2C310)中、可以设置内部连接缓存 RAM (标签和数据)的写入和读取延迟。
未找到任何初始化设置!
我们能否提供时钟频率(800mH、600MHz)的函数值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、查姆斯、
在 L2缓存控制器(ARM L2C310)中、可以设置内部连接缓存 RAM (标签和数据)的写入和读取延迟。
未找到任何初始化设置!
我们能否提供时钟频率(800mH、600MHz)的函数值?