工具/软件:Linux
您好!
我有一个使用66AK2G12的定制设计。 我们将 Linux SDK 5与 U-Boot 2018.01和 Linux 4.14.40搭配使用。 我让系统从 SD 卡接口(MMCSD0)加载 U-Boot。 从 U-Boot 中、我可以将引导文件加载到存储器中并引导 Linux、但内核引导会在"等待根设备 PARTUUUUUUUUID=239df219-02..."处挂起。
我在其他论坛帖子中看到、这个问题通常是由芯片检测问题引起的。 (https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/553707)
由于设计限制、本设计中没有芯片检测线。 我已向设备树节点添加了 broken-cd,尝试绕过此操作,但从 SD 卡加载 rootfs 失败。
该卡使用 SDK 提供的工具进行了格式化,并包含用于 U-Boot 的 FAT 分区和用于 rootfs 的 EXT3分区。
我的 bootargs 是 bootargs=console=ttyS0、115200n8 ignore_loglevel root=PARTUUID =239df219-02 RW rootfstype=ext3 rootwait
附件是我的引导日志。
如果您能提供任何指导来说明我的系统为何不能识别 rootfs、我们将不胜感激。 如果需要其他信息、请告诉我。
谢谢、