This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:DDR3 EMIF 连接

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12, TMS320C6727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/802106/66ak2g12-ddr3-emif-connections

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件: TMS320C6727

如果我想同时将66AK2G12的"DDR3/EMIF"与 FPGA 和 DDR3L 器件连接、请建议您遵循连接方案。 例如、如图所示、建议它是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有看到 EMIF 同时连接到 DDR 和 FPGA 的设计。 我不建议这样做。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我之前的主板上,我使用了 TI DSP"TMS320C6727" EMIF 接口,并且选择了上面的方案,效果很好。
    这就是为什么我现在接受您对当前设备接口的建议。