请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 工具/软件:Linux
在 AM5718定制板上、我在 SD 卡和 USB DFU 模式下都遇到了 Uboot 未发生跳转的问题(在 AM5718中应用了一些补丁来启用此功能)。 在分析过程中、我发现 DDR 器件 A14的行地址信号未连接(NC)。 (请参阅下面的方框图)。
我怀疑地址行 A14导致 Uboot 未从 SPL/MLO 问题跳转。因为 MLO/SPL 可以在我们的定制板中正确执行。
定制电路板配置详细信息:
处理器 : AM5718
DDR3 : 1GB (部件号:IS43TR16256A-125KBL-TR)
EEPROM : 未使用 EEPROM
ROM :SD 卡、eMMC
请帮我解决这个问题。