This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:如何在 Caffe-Jacinto 中可视化学习速率?

Guru**** 2544850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/798796/tda2evm5777-how-to-visualize-the-learning-rate-in-caffe-jacinto

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

这些数字是否与 Caffe-Jacinto 中的 Jsegnet 一起使用? 如果不是、我如何才能将咖啡因- Jacinto 中的学习率、损耗和其他事物可视化。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未使用 Caffe-Jacinto 测试数字、因此不知道这一点。

    您所需的信息将位于日志文件中、可以在文本编辑器中打开。 没有为其提供可视化工具、但编写 python 脚本以解析日志文件并绘制日志文件应该很容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我已经完成了:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我们更多信息。 您完成了哪些工作?