This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我们在 AM3359处理器上有定制板、如 BeagleBone。 我们使用了旧的 SDK (04.09.00.01)并测试了我们的电路板。 我们与我们的董事会合作至少5年。 我们希望使用新的 SDK (05.03.00.07)。 处理器从 SD 卡引导。 旧 u-boot (2013 0101–PSP 06.00.00.00)引导时没有错误和问题。 我们通过 UART0上的控制台控制引导过程。 新的 u-boot (2018.01+Gita)无法引导、并且没有任何内容(UART0没有传输一个字符)写入控制台。 我们尝试了旧 SDK 和新 SDK 中的 u-boot 预编译。 旧版本工作正常、新版本不工作。 我们尝试自己构建新的 u-boot、但它也不起作用。 如何解决?
大家好、我们尝试了这些补丁、但 MLO 没有说什么。 我尝试了 printf
UART_SOFT_RESET();
preloader_console_init ();
printf ("aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa\n");
但我在控制台中看不到任何内容。 ?
e2e.ti.com/.../u_2D00_boot_2D00_2013.01.01_2D00_psp06.00.00.00.tar.gz