请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 您好!
我正在使用 Processor SDK 5.2处理 TMS320C6678。 我将通过 SPI 外设采集样本、然后对接收到的数据计算 FFT 和 CWT。 编译代码时、出现错误、表明程序不能放入可用存储器中。 下面的屏幕截图显示了电路板上的内存分配。
因此、我想使用 MSMCSRAM 存储所有数据。 我应该进行哪些更改才能将代码放入 MSMCSRAM 而不是 L2SRAM?
谢谢、此致、