This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDSK6713:无法访问 support.spectrumdigital.com

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/798763/tmdsdsk6713-support-spectrumdigital-com-is-not-accessable

器件型号:TMDSDSK6713

 无法 访问 support.spectrumdigital.com。

我购买了 TMDSDSK6713、但无法打开 CDROM。 我访问  support.spectrumdigital.com ,希望下载驱动程序,但失败了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    C 您是否可以 从您的身边访问 c6000.spectrumdigital.com/.../?
    您可以在其中找到适用于6713的大量支持文档和软件。
    BR
    Michail
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    spectrumdigital.com 昨天已经修复了他们的网站、因此我现在可以访问它。
    现在我正在尝试下载正确的驱动程序、感谢您的回复。