This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:与 AM4378?连接的 eMMC 芯片是否存在任何容量限制

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/798516/linux-am4378-are-there-any-capacity-limitations-for-emmc-chip-interfaced-with-am4378

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

您好,

    与 AM4378 μ?连接的 eMMC 芯片是否存在任何容量限制、例如、最大容量64GB 或其他任何内容?

祝你一切顺利!

建华元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不可以、eMMC 是块设备、就像 SD 卡一样。 没有限制。