This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:无法通过 BeagleBone Black 的 USB 主机连接任何 USB 设备。

Guru**** 2546420 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/798086/linux-beaglebk-unable-to-connect-any-usb-devices-through-usb-host-of-beaglebone-black

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

 已使用 TI AM335x SDK 启动 BeagleBone Black ,但无法通过 USB 主机连接任何 USB 设备。 我检查了 USB 引脚的电压电平 ,它显示了0v。 如何启用 USB 主机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布您使用的 Linux 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    版本--4.14.79-gbde58ab01e。
    SDK 版本-5.0.02
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    U-Boot SPL 2018.01-g313dcd69c2 (2018年12月16日- 09:01:09)
    尝试从 MMC1引导


    U-Boot 2018.01-g313dcd69c2 (2018年12月16日- 09:01:09 +0000)

    CPU:AM335X-GP 修订版2.1
    型号:TI AM335x BeagleBone Black
    DRAM:512 MiB
    NAND:0 MIB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    NET:cpsw、USB_ether
    按任意键停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    **无法读取文件 boot.scr **
    **无法读取文件 uEnv.txt **
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    正在扫描 MMC 0:1...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    3871232字节在279 ms (13.2 MIB/s)内读取
    在25ms (1.4 MIB/s)内读取36793字节
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8fff4000,结束8fffb8... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000] Linux 版本4.14.79-gbde58ab01e (OE-USER@OE-host)(gcc 版本8
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 混叠指示
    [0.0000]、共个:FDT:机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
    [0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [0.000000] CMA:在0x9d000000处保留48 MIB
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON)
    [0.000000]在上构建了1个区域列表、移动分组。 总页数:129920
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 video =HDMI-A-1:1024xt
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:456928K/524288K 可用(8192K 内核代码、319K rwdat)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0900000 (9184 KB)
    [0.000000] 初始化:0xc0c00000 - 0xc0d00000 (1024KB)
    [0.000000] data:0xc0d00000 - 0xc0d4fd40 (320 KB)
    [0.000000] .bss:0xc0d4fd40 - 0xc0d92a8c (268 KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]启用了 RCU 任务。
    [0.000000] NR_IRQ:16、nr_IRQ:16、预分配 IRQ:16
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版本5.0)上找到一个具有128 Interrus 的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000014] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每8947秒换行一次
    [0.000031]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、mas
    [0.000040] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000188] TIMER_PROBE:未找到匹配的定时器
    [0.000373]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000400]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0"替代
    [0.000407]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000412]更新您的内核命令行。
    [0.000440]校准延迟环路... 996.14茂物剪(lpj=4980736)
    [0.089226] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.089394]挂载高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089409]安装点缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.090113] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.090173] CPU0:sp幽灵 v2:使用 BPIALL 变通办法
    [0.090801]为0x80100000 - 0x80100060设置静态标识映射
    [0.090939]分层 SRCU 实现。
    [0.091243] EFI 服务将不可用。
    [0.092464] devtmpfs:已初始化
    [0.099193]随机:从 buck_table_alloc+0x8c/0x1ac0调用 get_random_u32
    [0.099761] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本3
    [0.100040]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、ms
    [0.100062] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.103376] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.104039] DMI 不存在或无效。
    [0.104411] NET:注册协议系列16.
    [0.106419] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.118816] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.171021]空闲:使用调速器梯
    [0.171055]空闲:使用调速器菜单
    [0.174874] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.18369]没有 ATAG?
    [0.183705]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.195055] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.197780] omap_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_we 的 pctldev
    [0.197836] OMAP-i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_we 的 pctldev
    [0.197942]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.197984] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.198080] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.198088] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giom>
    [0.198107] PTP 时钟支持已注册
    [0.198138] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.198609] DMI:固件注册失败。
    [0.198985] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    [0.199454]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.200541]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.207487] NET:注册协议系列2.
    [0.208153] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.208198] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.208237] TCP:配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.208326] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.208343] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.208484] NET:注册协议系列1.
    [0.208901] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.208915] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.208921] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.208927] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.209936]硬件性能事件:/PMU 没有中断关联属性、猜测。
    [0.210049]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、5个国家/地区
    [0.211494]工作集:TIMESTAMP_BITS =14 max_order=17 buck_order=3
    [0.2153] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.215934] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.215976]注册了钥匙类型 id_resolver
    [0.215983]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.216028] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.217876] Block layer SCSI generic (BSG) driver version 0.4 loaded (Major )(已加载[0.217876]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4
    [0.217893]寄存了 IO 调度程序 NOP
    [0.217901] IO 调度程序截止日期已登记
    [0.218093]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.218102]已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
    [0.218109]已注册 IO 调度程序 kyber
    [0.219188] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.263519]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.266273] 44e09000.serial: ttyS0 at MMIO 0x44e09000 (IRQ = 30、base_baud =0)
    [0.902541]控制台[ttyS0]已启用
    [0.907720] omap_rng 48310000.rng:随机数生成器版本 20.
    [0.924926]返修:模块已加载
    [0.933929]循环:模块已加载
    [0.938906] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.010618] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6、总线频率0
    [1.018318] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
    [1.025713] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.029758] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:器件4a101000.MDIO:00、driv0
    [1.039851] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 98:5d:AD:EC:34:C4
    [1.046621] cpsw 4a100000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [1.053097] cpsw 4a100000.以太网:ALE 表大小1024
    [1.058381] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
    [1.066839] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.070878] IR NEC 协议处理程序已初始化
    [1.075431]已初始化 IR RC5 (x/SZ)协议处理程序
    [1.080500]已初始化 IR RC6协议处理程序
    [1.085077]已初始化 IR JVC 协议处理程序
    [1.089624] IR Sony 协议处理程序已初始化
    [1.094268] IR Sanyo 协议处理程序已初始化
    [1.09898989889] IR Sharp 协议处理程序已初始化
    [1.103719] IR MCE 键盘/鼠标协议处理程序已初始化
    [1.109571] IR XMP 协议处理程序已初始化
    [1.115523] cputidle: enable-method 属性'ti、am3352'找到操作
    [1.122650] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [1.128859] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [1.133919] omap_hmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
    [1.250782] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [1.257856] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.271798] NET:注册协议系列10.
    [1.277471]采用 IPv6的段路由
    [1.281381] SIT:IPv6、IPv4和基于 IPv4隧道的 MPLS 驱动程序
    [1.291282] NET:注册协议系列17.
    [1.296051]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.300633] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.315334] mmc0:主机不支持只读开关、假设我们
    [1.328122] mmc0:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
    [1.334160] mmcblk0:mmc0:AAAA SC16G 14.8GiB
    [1.343150] mmc1:地址0001处的新高速 MMC 卡
    [1.349138] mmcblk0:P1 P2
    [1.352720] random:快速初始化完成
    [1.357371] mmcblk1:mmc1:0001 M62704 3.56 GiB
    [1.362696] mmcblk1boot0:mmc1:0001 M62704分区1 2.00 mib
    [1.36894] mmcblk1boot1:mmc1:0001 M62704分区2 2.00 mib
    [1.375448] mmcblk1rpmb:mmc1:0001 M62704分区3 512 KiB
    [1.383334]毫米波1:
    [1.388103] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2
    [1.532900] tda998x 0-0070:找到 TDA19988
    [1.538189] tilcdc 4830e000.lcdc:Bound 0-0070 (ops tda998x_ops)
    [1.544283][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [1.550938][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [1.635030]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件128x48
    [1.657900] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件
    [1.664069][DRM]为 min0上的4830e000.LCDC 初始化 tilcdc 1.0.0 20121205
    [1.671703] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:总线0 rev0.11、频率为400kHz
    [1.679111] OMAP_i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2修订版0.11
    [1.686932] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [1.692653] ALSA 器件列表:
    [1.695641]找不到声卡。
    [1.715743] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装的文件系统、具有有序数据模式。)
    [1.724422] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [1.735653] devtmpfs:已安装
    [1.740290]释放未使用的内核内存:1024K
    [2.129068] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [2.205189] systemd[1]:systemd 234在系统模式下运行。 (+PAM -审计-SE)
    [2.228147] systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2018.10!

    [2.282703] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [2.650805] systemd[1]:/lib/systemd/system/gadget-init.service:15:未知'
    [2.940138]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [2.947616] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [2.980945]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
    [2.988084] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [3.021337] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [3.028760] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [3.096307] systemd[1]:侦听处理内核转储套接。
    [确定]正在侦听进程核心转储套接。
    [3.131251] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [3.163958] systemd[1]:已开始向控制台直接发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已到达目标路径。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [确定]已创建切片系统切片。
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [确定]已到达目标层面。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    正在安装内核调试文件系统...
    正在安装临时目录(/tmp)...
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [确定]收听日志套接字。
    正在启动日记账服务...
    正在启动加载内核模块...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    开始为当前内核创建所需的 st…ce 节点列表..
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [3.837908] cryptofdev:加载树外模块并使内核出现问题。
    [3.857602] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 OPTS:(空)
    [确定]已安装内核调试文件系统。
    [3.913315] cryptodev:已加载驱动程序1.9。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [3.965599] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [确定]安装的临时目录(/tmp)。
    [3.984881] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [3.995593] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [4.009596] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial
    [确定]已启动日志服务。
    [4.039223] usbcore:注册的新接口驱动程序 FTDI_SIO
    [4.045311] usbserial:为 FTDI USB Serial Dive 注册了 USB Serial Support
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已开始加载内核模块。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta…vice 节点列表。
    正在安装内核配置文件系统...
    正在开始应用内核变量...
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已安装的内核配置文件系统。
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [4.562304] systemd-journale[69]:收到刷新运行时日志的请求1.
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/var/volatile...
    安装/media/ram...
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    正在启动网络时间同步...
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [确定]已开始网络时间同步。
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    [6.528773] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    [6.681145] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [6.801777] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:已在运行
    [6.835144] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:注册为 rtc0
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [确定]开始每日轮转日志文件。
    [确定]正在收听 dropbear.socket。
    [确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]已到达目标基本系统。
    [确定]已到达目标容器。
    正在启动 RPC 绑定服务...
    正在启动登录服务...
    正在启动 uim-sysfs.service ...
    正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    [确定]已启动周期性命令调度程序。
    [确定]已启动内核日志服务。
    [7.741485] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [确定]已启动系统日志服务。
    [确定]已启动作业假脱机工具。
    [8.020344][DRM]为560000.SGX 初始化 PVR 1.14.3699939 20110701。1.
    [8.132643] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄
    [8.164080] PM:无法获取 wkup_m3_IPC 句柄
    [8.191524] remoteproc remoteproc0:wkup_m3可用
    [8.206663] PM:无法获取 wkup_m3_IPC 句柄
    [8.206834] remoteproc remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [8.243967] remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、8.
    [8.244220] remoteproc remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [8.244248] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
    [8.290498] random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化。
    [8.290508]随机:由于差评而错过了7个 urandom 警告
    [8.987558] HDMI-audio-codec hdmi-audio-codec.0.auto: ASOC:无源码 widk
    [8.987568] HDMI-audio-codec hdmi-audio-codec.0.auto: ASOC:无法添加 Rox
    [9.001595] ASOC-simple card sound:I2S-hifi <-> 48038000。McASP 映射正常
    [9.001627] ASOC-simple-card sound:ASOC:无 DMI 供应商名称!
    [9.027256] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    [确定]启动硬件 RNG Entropy Gatherer Daemon。[9.527196] OMAP-AES 52

    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [9.585608] OMAP-AES 53500000.AES:将运行具有实时初值的请求泵
    [10.845765] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 一些数据。
    正在开始保存/恢复声卡状态...
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    正在启动网络服务...
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    [确定]已启动 RPC 绑定服务。
    [确定]已开始保存/恢复声卡状态。
    [确定]找到设备/dev/ttyS3.
    [确定]已启动网络服务。
    [12.762052] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [12.921914] SMSC LAN8710/LAN8720 4a101000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[SMSC]
    [13.082259] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [确定]找到设备/dev/mmcblk0p1.
    [确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [确定]启动登录服务。
    正在启动 USB 小工具...
    [确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    正在开始等待网络配置...
    [确定]已到达目标网络。
    正在启动允许用户会话...
    正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
    正在启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序....
    正在开始网络名称解析...
    正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
    [确定]已启动 Redis 内存内数据存储。
    [14.899672] UDC-CORE:找不到可用的 UDC -已将[g_multi]添加到 lis 中
    [确定]已启动 uim-sysfs.service。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [确定]已开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈。
    [确定] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
    [确定]已开始网络名称解析。
    [15.990225] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy: 47401300.usb-phy 电源 VCC r
    [失败]无法启动启动 USB 小工具。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status gadget-init.service'。
    [16.250685]使用随机自以太网地址
    [16.255169]使用随机主机以太网地址
    [16.259652]使用主机以太网地址:98:5D:AD:EC:34:C6
    [16.259679]使用随机自以太网地址
    [16.418888]、使用随机主机以太网地址
    [16.462499]使用主机以太网地址:98:5D:AD:EC:34:C6
    [16.471412] usb0:主机 MAC 98:5d:AD:EC:34:C6
    [16.583397] usb0:Mac A6:B2:93:ce:FD:41
    [确定]启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序。
    [16.724440]大容量存储功能,版本:2009/09/11
    [16.729658] LUN:可移动文件:(无介质)
    [16.787266] LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1
    [16.838201] LUN 数量=1
    [16.872993] g_multigadget:多功能复合小工具
    [16.878559] g_multigadget:g_multi-ready
    [16.959139] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy: 47401b00.usb-phy 电源 VCC r
    [17.092402] musb-hdrc musb-hdrc.1:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [17.097786] musb-hdrc musb-hdrc.1:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号1
    [17.213233] USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [17.220074] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber1
    [17.390018] USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [17.411123] prusss 4a300000.prusss:创建 PRU 内核和其他子平台
    [17.524629] USB USB1:制造商:Linux 4.14.79-gbde58ab01e musb-hcd
    [17.579516] USB USB1:串行编号:musb-hdrc.1.
    [17.634736]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [17.662561] g_multigadget:高速配置#2:多功能、带 CDC ECM
    [17.677502]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [17.888891] remoteproc remoteproc1:4a334000.PRU 可用
    [17.967120] musb-hdrc musb-hdrc.1:a_wait_vrise 中的 VBUS_ERROR (88、<AValid),c
    [18.039623] PRU-rproc 4a334000.PRU:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4a3260y
    [18.128117] remoteproc remoteproc 2:4a338000.PRU 可用
    [18.177140] PRU-rproc 4a33800.PRU:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4a3260y
    (小部分
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    自动配置
    bash-dev
    Bash
    binutils
    CIFS-utils
    Cpio
    CPP-symLinks
    CPP
    dosfstools
    埃尔富蒂斯
    实用程序
    G++-symLinks
    G++
    嘎嘎
    GCC-symLinks
    GCC
    gdb
    gdbserver
    gettext
    标记2.
    gstreamer1.0-libav
    Gzip
    hidapi
    libdw1.
    libelF1
    libgdbm-COMPAT4.
    libgdbm-dev
    libgdbm4
    libgettextlib
    libgettexrtsrc
    libgmp10
    利比德11.
    libmavconn
    libmpc3.
    libmpfr4
    libreadline-dev
    libreadline7.
    利布辛2.
    M4开发
    M4
    制造
    mavlink
    mavros-Extras
    mavros-msgs
    马夫罗斯
    网络
    python3-pycairo
    SOCKCAN 接口


    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。 这可以使用来完成
    opkg remove 命令。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称

    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分
    [确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
    [确定]找到设备/dev/ttyGS0.
    [确定]已到达目标声卡。
    [确定]已到达目标主机和网络名称查找。
    [确定]已启动 NFS 状态监控器以锁定 NFSv3。
    [确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
    [确定]已在 ttyGS0上启动串行 Getty。
    [确定]达到目标登录提示。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    正在启动 rc.pvr.service ...
    [确定]已开始同步系统和硬件时钟。
    [21.378434] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
    [确定]已启动 rc.pvr.service。
    正在启动 weston.service ...
    [确定]已启动 weston.service。
    正在启动矩阵 GUI...
    正在启动 telnetd.service ...
    [确定]启动矩阵 GUI。
    [确定]已启动 telnetd.service。
    正在启动 thttpd.service ...
    正在启动 busybox-udhcpd.service ...
    [确定]已启动 thttpd.service。
    [确定]已启动 busybox-udhcpd.service。
    正在启动 rng-tools.service ...
    [确定]已启动 rng-tools.service。
































































    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    | |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|

    Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0

    Arago 2018.10 AM335x-EVM ttyS0

    AM335x-EVM 登录:[28.938699] alloc_contig_range:[9d043、9d044) PFN 忙
    [28.945514] alloc_contg_range:[9d043、9d044) PfN 忙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您测试了哪些 USB 器件?

    [引用 user="Manoj SAI"[17.967120] musb-hdrc musb-hdrc.1:a_wait_vrise 中的 VBUS_ERROR (88、<AValid),c

    此日志消息指示您插入的 USB 设备消耗的电流过大、这会导致 VBUS 降至 VBUSVALID 阈值以下、然后 USB 端口被关闭。 您必须重新启动电路板才能从中恢复。