This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [TDA4M] TDA4 EVM PSDK 版本0.9可以使用 MIPI-CSI 通道1?

Guru**** 2543590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/835676/tda4m-tda4-evm-psdk-version-0-9-can-use-mipi-csi-channel-1

您好!

我将 不得不尝试使用 MIPI-CSI 通道0和1、两者都具有我们的多摄像头用例。

但 PSDK 版本0.9中的 APP_MULTI_CAM 应用 支持4个具有 虚拟通道的 MIPI-CSI 通道0 IMX390传感器。

我想知道  PSDK 版本0.9是否支持  我们的多摄像头用例?

<我们的多摄像头>

-MIPI-CSI 频道0:一个摄像头传感器 /无虚拟频道

- MIPI-CSI 频道1: 多摄像头传感器/具有虚拟频道

它可以通过成像和 tiovx & vision_apps 中的配置参数来完成?

或者 有修改点,我必须使用代码吗? 是否可以通知我需要修改 ?

此致、

Jukyeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jukyeong,

    当前 PSDK 版本0.9中未启用 CSI 通道1。 但您可以控制在 CSI 通道0上处理的通道数。 为此、您需要修改示例本身。 对于这些参数、示例中提供了宏、您可以根据需要进行修改。

    谢谢、此致、
    Vivek Dhande。

    德州仪器(TI)(印度) Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vivek。

    因此,修改 MIPI-CSI 参数和 宏的代码工作以使用 通道1可从 PSDK 版本0.9获得,也可从 PSDK 版本1.0获得支持。

     修改在版本0.9中可用、我将尝试此操作。

    此致、

    Jukyeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jukyeong,

      让我重新表述我的最后一个回复、 当前 PSDK 版本不支持 CSI 通道1。    通过更改示例中的某些宏、您可以在 CSI 通道0上处理较少的通道数量(默认值小于4)。

    我希望这澄清了你的疑问。

    谢谢、此致、

    Vivek Dhande。

    德州仪器(TI)(印度) Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vivek。

    那么、在发布 PSDK 版本1.0时、它是否包括 MIPI-CSI 通道1支持?

    此致

    Jukyeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jukyeong,

        计划在 PSDK 版本1.0之后提供 CSI 通道1支持。

    PSDK 版本1.0不支持 CSI 通道1。

    谢谢、此致、

    Vivek Dhande。

    德州仪器(TI)(印度) Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vivek。

    好的、我了解 MIPI-CSI ch-1支持计划。

    但是、我们需要将 MIPI-CSI ch-1用于我们的多摄像头系统。

    此致、

    Jukyeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jukyeong,

    暂时可以使用 PDK 示例启动电路板吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    好的、我将检查 PDK 示例。

    您能告诉我要使用哪个示例吗?

    此致、

    Jukyeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jukyeong,

      CSIRX 示例应用可从此处获取: \packages/ti\drv\csirx\examples\csirx_captive_test

    谢谢、此致、

    Vivek Dhande。

    德州仪器(TI)(印度) Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我在您共享时检查了 CSIRX 示例应用程序。 (csirx_capt捕捉_test)

    它使用的是 MIPI-CSI ch0和 IMX390传感器。

    我们的多摄像头 同时连接 了 TDA4 MIPI-CSI ch0和 CH1。

    因此、我必须同时使用 MIPI-CSI ch0和 CH1进行多摄像头采集。

    我使用的是 PSDK v0.91。

    我想问 一些有关 MIPI-CSI CH1支持的详细问题。

    (1):MIPI-CSI CH1不支持 CH1 单独工作用例或 CH0和 CH1同时工作用例的方法?

    (2):  如果不支持 ,则表示 ch0和 ch1同时工作。

           MIPI-CSI CH1 单独案例 正在处理 vision_apps、tiovx、成像?

    (3):在发布 PSDK v1.0后,您 将在上面注释的情况下计划支持 MIPI-CSI CH1。

            此版本 是否支持 MIPI-CSI ch0和 CH1同时工作?

    (4): 哪个 PSDK 版本将支持 MIPI-CSI CH1,以及何时发布?

           为什么我要问这个问题、它 与 我等待发布的时间有关。

    (5):TIVX 具有 Capure 节点 0和1。

            它是否匹配 Node0用于 MIPI-CSI ch0、而 Node1用于 MIPI-CSI CH1?

           或 MIPI-CSI 通道 可通过参数设置进行更改?

    谢谢你。

    此致

    Jukyeong Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jukyeong,

      正如我之前所说的、CSIRX 模块1 (ch-1)不受支持、这意味着它不能单独使用或与模块0 (ch-0)一起使用。 此支持将添加到  计划于2020年2月推出的 PSDK v1.1中。 此版本将具有一个用例、其中两个模块/通道将同时工作。

    希望这能解答您的所有问题。

    谢谢、此致、

    Vivek Dhande。

    德州仪器(TI)(印度) Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    好的、我正确理解您的答案。

    感谢您的回复。

    谢谢、此致、

    Jukyeong Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    很抱歉再次有问题。

    我为 MIPI-CSI CH1工作而努力。

    图像传感器通过我们的定制板通过 TDA4 EVM CP 板 MIPI-CSI CH1端口连接到 MIPI-CSI CH1。

    通过读取 i2c 帧计数寄存器、我在图像传感器和传感器帧计数上进行了流式传输。

    我更改了 tiovx 捕获节点处的 MIPI-CSI 通道设置代码。

    源文件为"vx_capture_target.c 行:586" (更改 ch0 -> ch1)

    PRMs->instId = CSIRX_instance_ID_1;

    但捕获节点无法接收图像帧。

    我在 PSDK 代码中搜索了 MIPI-CSI 通道设置、但只有 vx_capture_target.c 文件具有该设置。

    在您重放 PSDK 版本1.1时、将会提供支持、但是、

    我想知道还有其他需要修改的地方、 可以更改 PSDK 代码当前版本以检查 MIPI-CSI CH1的工作情况。

    因为我想知道它是不可接受或不可接受的、所以如果我 修改 PSDK 当前版本并检查 MIPI-CSI CH1是否正常工作。

    谢谢

    谢谢、尊重。

    Jukyeong Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jukyeong,

      CSIRX 驱动程序本身不支持端口/通道1上的捕捉。 因此、即使传感器发出数据、您也无法捕获数据。

    如前所述、PSDK 1.1版本中将提供此用例。

    但驱动程序中的端口/通道1支持正在添加到 PSDK1.0中、PSDK1.0将在本月末提供 之后、您可以尝试修改现有用例以通过端口/通道1进行捕获。

    谢谢、此致、

    Vivek Dhande。

    德州仪器(TI)(印度) Pvt Ltd