您好、香榭丽舍
根据先前的答案、
我们还有客户提出的其他问题
1:EOT 位时序方法。
他们知道时钟跳过能够检测 EOT 功能。
但是、我们不知道这个细节设置。
那么、您是否有任何与 EOT 位同步的中断发生变化?
或者我们想知道这样的信息
当发生 xxx 中断时,EOT 位将在 xxx 秒内为“1”(完全发送)”
或者,您能否告诉我们是否有任何建议使用 EOT 位(错误检测方法)?
2.如何在 McSPI CS 上复位位位位位计数
目前、客户使用的是最简单的从器件设置、而不是使用 FIFO 和 DMA
在这种环境下,我们从未看到过 TI 评论中提到的位数复位现象。
那么,在从站不使用 FIFO 和 DMA 的情况下,您能告诉我们位区域重置方法吗?
此致、
Kz777