主题中讨论的其他器件:TDA2
您好!
1。 数据格式显示为 SYSTEM_DF_Bayer_BGGR (不确定这意味着什么)2。 cmdHeader 看起来不错,这里的数据大小是正确的 x*y*16 (Rx 通道)*8 (每个32位的实数和 Imag)
cmdHeader 结构 {numBuf=1、header=0、payloadType=8、chNum=0、dataSize=16777216...} 0x8621C8F0numBuf unsigned int 1 0x8621C8F0标头无符号 int 0 0x8621C8F4payloadType unsigned int 8 0x8621C8F8chNum unsigned int 0 0x8621C8FCdataSize unsigned int x*y*16*4*2 0x8621C900宽度无符号 int 2048 0x8621C904高度无符号 int 256 0x8621C908间距无符号 int[2][16384、16384] 0x8621C90C[0] unsigned int 16384 0x8621C90C[1] unsigned int 16384 0x8621C910
3。 而 在 NetworkTxLink_drvWriteHeader 中、当我们尝试在 行号207中写入 Network_write 时、network_rx.exe 会抛出上述错误。
4.之后在 NetworkTxLink_drvSendData 行532中,我看到了 ACK = 255,而在 行534中,状态被设置为 system_link_status_EFAIL。
我想 network_rx.exe 不能处理报头显示数据包大小大于1920*1080*2的数据包。 因此、我尝试编译一个新的 network_rx.exe 并按照 VisionSDK_UserGuide_NetworkTools.docx 第1.1节中提到的步骤进行操作、然后运行"gmake Makefile all"、它会崩溃
C:/CodeBlocks/MinGW/bin/gcc -c -Wall -ic:/processor_sdk_radar_03_07_00_00/vision_sdk/apps/tools/network_tools/build/./common/inc -I./inc -I./priv -ic:/processor_sdk_radar_03_07_00_00/ti_compons/networking/nsp_gmacsw_4_16_01_01/packages -ic:/processor_sdk_radar_03_07_00_00_00_vision_sdk/apps/tools/network_tools/build/./common/inc -I./ipriv/i. -ic:/processor_sdk_radar_03_07_00_00/ti_components /网络/nsp_gmacsw_4_16_01_01/packages network_cons_main_thr_ins_win32.c -M > Makefile.depend
make[4]:离开目录`C:/processor_sdk_radar_03_07_00_00/vision_sdk/apps/tools/network_tools/network_cons/src'
make[3]:离开目录`C:/processor_sdk_radar_03_07_00_00/vision_sdk/apps/tools/network_tools/build"
make[2]:离开目录`C:/processor_sdk_radar_03_07_00_00/vision_sdk/apps/tools/network_tools/build"
"C:/Program Files (x86)/GnuWin32/bin/make.exe" libs
make[2]:进入目录`C:/processor_sdk_radar_03_07_00_00/vision_sdk/apps/tools/network_tools/build"
"C:/Program Files (x86)/GnuWin32/bin/make.exe"-fMAKEFILE.MK -CC:/processor_sdk_radar_03_07_00_00/vision_sdk/apps/tools/network_tools/build/./common/src module=common
make[3]:进入目录`C:/processor_sdk_radar_03_07_00_00/vision_sdk/apps/tools/network_tools/common/src'
common:编译 network_api.c
C:/CodeBlocks/MinGW/bin/gcc -c -Wall -O3 -IC:/processor_sdk_radar_03_07_00_00/vision_sdk/apps/tools/network_tools/build/./common/inc -I./inc -I./priv -ic:/processor_sdk_radar_03_07_00_00/ti_compons/networking/nsp_gmacsw_4_16_01_01/packages -ic:/processor_sdk_radar_03_07_00_00_00_vision_sdk/apps/tools/network_tools/build/./common/inc -I./ipriv/i. -ic:/processor_sdk_radar_03_07_00_00/ti_components /网络/nsp_gmacsw_4_16_01_01/packages -oC:/processor_sdk_radar_03_07_00_00_00_vision_sdk/apps/tools/network_tools/build/。/lib/obj/common /network_api.o network_api.c
maked[3]:***[network_api.o]错误1.
make[3]:离开目录`C:/processor_sdk_radar_03_07_00_00/vision_sdk/apps/tools/network_tools/common/src'
maked[2]:***[libs]错误2.
make[2]:离开目录`C:/processor_sdk_radar_03_07_00_00/vision_sdk/apps/tools/network_tools/build"
make[1]:***[exe]错误2.
make[1]:离开目录`C:/processor_sdk_radar_03_07_00_00/vision_sdk/apps/tools/network_tools/build"
gmake:***[Makefile:27:All]错误2.
我还会看到一个弹出窗口