主题中讨论的其他器件: TIDA-00299
您好!
客户正在2个 PRU MII 接口上连接2个 DP83822 PHY、并希望在启动时配置两个器件
[]通过 SYSBOOT[15:14]= 10b 将 AM3352置于25MHz 晶体模式、此处为 SYSBOOT[15]=1、也是连接到 DP83822 RXDV 的引脚 pr1_mii0_rxdv。
[]将 DP83822置于 MII 模式、参考时钟为25MHz。 但是、这需要 RXDV 为低电平。
因此、TIDA-00299中也存在漏匹配。
该参考设计将 RXDV 拉高、因此在 RMII 模式下启动 DP83822、而不是 PRU 所需的 MII 模式。
是否可以在 RMII 模式下启动 DP83822、然后在 AM3352启动后写入 RMII 寄存器 RCSR 并将其置于 MII 模式和25MHz 模式?
此致、
-Gunter