This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3LA:当 JTAG TMS 焊球悬空时 EMI/其他影响

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA3LA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/841904/tda3la-emi-other-impacts-when-jtag-tms-ball-is-floating

器件型号:TDA3LA

您好、香榭丽舍

在单摄像头设计中、JTAG 端口过去按其原来的原样路由到连接器。 但是、对于生产、不会安装连接器。  TDA3LA ABF 封装的 TMS 焊球 J3未被拉取、但保持悬空。  

您能否说明一下球 J3是要悬空、还是球会导致 EMI 问题?

该焊球提供内部上拉/下拉选项。 这些措施是否有助于避免可能的风险?

信号名称:     描述:

TMS             JTAG 测试端口模式选择。 在这个焊球上应该使用一个外部上拉电阻器。  J3.

非常感谢

Thorsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    有关详细信息、请查看数据表、特别是"4.1.1未使用焊球连接要求"部分。 对于该特定焊球(J3)、有以下要求:  

    "

    这些焊球必须连接到相应的电源
    外部拉电阻器的电流

    "

    因此、从数据表中的术语来看、是的、为了避免风险、设计应遵循上述准则。  

    另请参阅此 e2e、它会询问相关问题、但对于非 GPIO 焊球: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/838309 

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢您的回答。

    由于设计中的 nTRST 焊球被下拉、完整的 JTAG 逻辑应该处于复位状态。 否则、我可以想象 TMS (J3)可以在 JTAG 的状态机中强制执行另一个状态。  

    您能否与团队再次核实案例 nTRST 是否被从外部下拉(3.3K)?

    我也会 Ping Kyle

    非常感谢

    Thorsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thorsten、

    刚刚看到您的另一个 e2e 线程、表示硬件设计无法再更改(就像您说的、它正在生产中一样)... 我不知道这些风险、因为他们没有遵循这些准则。 让我们尝试在这里邀请更多专家、他们可能会为您提供更好的答案。  

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thorsten、

    由于 TRSTn 被置为有效、因此不应影响功能。 但是、为了使 IO 保持在定义的状态、我们强烈建议在器件启动期间及早启用内部上拉。

    此致、

    Kyle