您好!
在基于 AM5748的定制硬件上、使用 Linux SDK6.0、我们希望将两个 USB 端口都用于"通过 USB 进行以太网"。 G_ether 小工具仅支持一个 USB 端口。
您能给我们一个提示、告诉我们如何针对 这两种情况设置/使用 USB 小工具 configfs:
1) OTG:器件树中的 USB1和2设置为 OTG 模式
当连接到主机时、两个端口都应支持"通过 USB"以太网、当连接到 USB 记忆棒时、两个端口都应支持" USB 大容量存储设备"。
2)器件:USB1和2在器件树中设置为器件(外设)模式
连接到主机时、两个端口都应支持"通过 USB 进行以太网"。
此致、Chris