This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3703:USB 枚举

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/839979/am3703-usb-enumeration

器件型号:AM3703

使用 AM3703作为 USB 主机的客户、有时当用户连接 HS 外设时、不会枚举。  是否有强制枚举的方法? 如果 HS 速度不起作用、是否可以强制在 FS 速度进行枚举?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    您使用什么 SDK? Linux 还是 RTOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux EZSDK v2.6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    请尝试禁用 EHCI 驱动程序、并仅在内核配置中启用 OHCI 驱动程序、以查看其是否解决了问题。