This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-RTOS-PROC:裸机程序问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/840222/ti-rtos-proc-bare-metal-program-issue

器件型号:TI-RTOS-PROC

1.安装 ti-process-sdk-rtos-am335x-evm-06.00.00.07-linux-x86-install.bin 并在不使用 MLO 的情况下编译:

AM335x@AM335x:~/ti/processor_sdk_rtos_am335x_6_00_00_07来源:setupenv.sh

(二
环境配置:
(二
   sdk_install_path       :/home/pc335/ti
   gmake_install_path     :
   Rules_make             :/home/pc335/ti/pdk_am335x_1_0_15/packages/Rules.make
(二
IPC_platform:未知
IPC_ALT_platform:
   PROC_SDK_INSTALL_PATH    :/home/pc335/ti/processor_sdk_rtos_am335x_6_00_00_07

已配置处理器 SDK 构建环境
秘书长的报告
AM335x@AM335x:~/ti/processor_sdk_rtos_am335x_6_00_00_07 make -J4

2.未能运行裸机解压缩程序

AM335x@AM335x:~/ti/processor_sdk_rtos_am335x_6_00_00_07/prebuilt-sdcards/evmAM335x/sd_card_files ls
应用 程序 MLO

调试串行端口打印信息:

StarterWare 引导加载程序
BOARDInit 状态[0x0]
 SoC                  :[AM335X]
 磁芯                 :[A8]
 检测到电路板       :[GPEVM]
 基板修订  版:[1.2]
 子卡版本:[未知]
将应用程序映像从 MMC/SD 卡复制到 RAM
跳转到 StarterWare 应用程序...



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qing、

    您首先需要使用脚本 create-sdcard.sh 创建可引导 SD 卡。 它将用预构建的图像- MLO 和 app 填充您的 SD 卡。

    然后、您可以使用以下用户指南中的说明构建自己的 MLO 和应用程序:

    此致、
    帕维尔