This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:AM5728与 AM5728修订版 A

Guru**** 2553800 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/840432/am5728-am5728-vs-am5728-rev-a

器件型号:AM5728

我刚刚从一个支持 AM5728处理器的第三方获得了 EVM。  在尝试在 CCS 中创建初始(纯默认)目标配置时、我有两个选择: "AM5728"和"AM5728 Rev. A"。

  1. 如何确定选择哪一个?
  2. 有什么区别?  为什么选择单独的选项?

我不想松开散热器并查看特定的器件型号、我与该第三方制造商的唯一联系点是他们的销售代表、他无法回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    请在 CCS 中使用 AM572x GP EVM 设置、如下所述:

    http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/How_to_Guides_Hardware_Setup_with_CCS.html#am572x-gp-evm-hardware-setup

    修订版 A 用于1.1器件。  如果在 CCS 中使用 EVM 配置、则初始化 GEL 会检测器件版本并采取适当的初始化操作。 我们在 CCS 安装中提供了一个 GEL 文件、用于检测器件版本并使用以下代码将值打印到 CCS 控制台。

    silicon_type =(RD_MEM_32 (0x4AE0C204)& 0xF0000000)>> 28;
    
    DEVICE_TYPE =(RD_MEM_32 (0x4A002134)& 0x1C0)>> 6;
    
    如果(silicon_type = 1)
    {
    silicon_rev_major = 1;
    silicon_rev_minor = 1;
    
    }
    否则、如果(silicon_type = 2)
    {
    silicon_rev_major = 2;
    silicon_rev_minor = 0;
    } 

    大多数生产 EVM 都是使用 PG 2.0器件构建的。 这两个版本之间电路板角度的主要区别在于 PMIC 的 VD_MPU (引导电压编程)、讨论如下:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/516606?TPS659037-PMIC-for-AM5728-each-revision

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我清楚地理解、您说的"Rev. A"只是指芯片版本?  "Rev. A"与"Silicon Rev. 2.0?"同义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RevA 是最初添加到 CCS 器件名称中以与器件1.1保持一致的后缀、但当修订版2.0可用时、我们保留了修订版 A 器件名称以实现现有用户的向后兼容性、并引入了独立于器件修订版之外的新器件名称。

    对于新用户、您可以选择自动填充初始化 GEL 文件的 EVM 或 IDK 平台、这些文件具有检测器件版本并适当处理初始化的机制。

    此致、

    Rahul