您好!
我对 TDA4M 有一些疑问
该引脚(TDA4VM、V19、VMON_IR_VEXT)的用途是什么? 我们能否使用该引脚检查电压?
2.在数据表中、某些电压引脚在 POK 模块中不受监控。 在功能安全方面是否正常?
在 EVM 原理图中、VMON_ER_vsys 引脚将2.3V 设置为 UV。 没关系吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1.是的、您可以通过此引脚自行决定是否监控电压。 请参阅 TDA4 TRM 中的电源正常(POK)模块部分。
2、由于 SoC 的复杂性、为其供电的电压太多了。 远远没有监测到所有情况。 我对这个问题没有回答(是或否)。 我想这将取决于 SoC 的整体应用和您的设计。 不过、我相信所监控的电压是经过仔细选择的。
该引脚通常监控 PMIC 的 VSYS 电源(PMIC 的输入)。 如果2.3V 是 PMIC 规格的一部分、则这应该是可以的。 当然、如果您认为这更符合您的要求、您可以自由选择更高的阈值。
此致、
STAN