This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:未检测到摄像头模块

Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/835170/am5728-camera-module-not-detected

器件型号:AM5728

你(们)好

我购买了一款新的 mt9t11x 摄像头模块 http://www.ti.com/tool/TMDSCM572X 

我将其插入带有 SDK-06.00.00.07的 AM5728 EVM。 我以前的相机板给了我"

产品 ID 错误信息87"。 我在开箱即用摄像头模块中遇到相同的错误。 我在 器件树中使用 am57xx-EVM-reva3-cam-mt9t111.dtb 文件。

root@am57xx-EVM:~# dmesg | grep mt9t11x
[ 17.629925] mt911x 4-003c:输入时钟频率:32000000
[ 17.629945] mt9t11x 4-003c:pixer-clock-freq:96000000
[ 17.629963] mtclock-freq:mt924]对于使用 gpio_premot9_rt913x_prue_pet[17.6294_gpet_m913x]
使用 gpet_m9t913x_gpet_gpet_pru_m913x_m9t9t3c 查找以进行 GPIO 查找:17.
已解析节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的 Set-GPIO'属性-状态(0)
[17.630094] mt9t11x 4-003c:耗电元件断电的 GPIO 查找
[17.630101] mt911x 4-003c:使用 GPIO 的器件树[17.6309t11x
@@g0_gtrages'属性[17.630101]"mt0_gtragesn rand_g0_gtrages'(/ocp/i2c)'mt6304_g4_gtragesn)'mt9n_g0'属性[17.6304_g0_gtragesn
消费类 oscen
[17.630165] mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
[17.630206] of _get_named_gpio_flags:解析了节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@flags[0]'的'oscen-gpio'属性、并

使用 gpio4[17.6304_mtx_mtref4]r gtrlook_m9r9r_mt1004[17.4_mt3c4]mt_mt1004[17.611c4]m
已解析节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@


/ocp/i2c@@3C[0]的'bufen-GPIO'属性-状态(0)[17.630335] mt11x 4-003c:耗电元件板的 GPIO 查找[17.341] mt911x 4-003c:使用器件树作为 GPIOs [ 17.63011x 属性][17.6368_g_g0]的'mt611x 属性[17.0_mffx][17.t186n_g_g0_g0_g0_g0_gett_g0][17.t186n_g0_g0_g0_g_g0_m_de0_gett_g0_g0_g0_gett_g0_g0_g0_g0_m

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了同样的问题、基本上 TI 正在发出过时的硬件。  您需要具有非基于 MT9T111的摄像头才能与 SDK 6配合使用。  您可以在 SDK 6的发行说明中对此进行验证。  您必须获得基于 OVM 芯片组的修订版 C 摄像头板才能与 SDK 6配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,您的意思是可以在 SDK 3中使用它。

    我刚刚从 TI 购买了这个模块、它是 修订版 A1。 封装日期为2016年5月! 3年多以前!!!

    我的旧模块是从 Mouser 购买的、封装日期为2016年6月。 年轻一个月!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidin、您好!

    启用了 MT9T111传感器的所有处理器 SDK 版本。  传感器板有问题、其中一些无法正常工作。 在这里可以进行更多的讨论。  

    此致、

    Manisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manisha

    感谢您的回复。 摄像头模块是全新的。 似乎已经死了! 此处还提到了一个问题 LCPD-13443:

    它是否会影响此问题? 我 不知道的是 AM572x-HSEVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manisha

    我已应用  、摄像头模块开始工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 感谢您的更新。

    此致、

    Manisha