This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:mcasp3 MCLK 问题

Guru**** 2554720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/837493/am5718-mcasp3-mclk-issue

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3104

您好!

我们使用 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.02.00.10开发了一款带有 AM5718处理器的定制板。 在播放音频的过程中、我们面临着这个问题、我们列出了补丁和参数、这些补丁和参数是为了获得音频而更改的、但我们无法使音频播放。 对于我们的处理器、为了使音频播放、MCLK 应该是20MHz、但在应用以下更改后、我们将 MCLK 设置为50MHz。 请仔细查看我们 所附的补丁和日志、并建议我们应修改哪些参数、以使 MCLK 达到20MHz、作为核心、从而播放音频。

我们在 Davinci-McAP.c 中添加了突出显示的部分

静态 int Davinci_McASP_SET_SYSCLK (struct snd_soc_dai * dai、int clk_id、
               unsigned int freq、int dir)

静态空__iomem *mcasp3_base;
uint32_t value/*、ui_temp*/;

   struct Davinci_McASP *McASP = snd_soc_da_get_drvdata (dai);

printk (Kern_info "Enter Davinci_McASP_Set_SYSCLK ()\n");
   PM_runtime_get_sync (McASP->dev);

 printk (Kern_info "dir =snd_SOC_clock_out\n");



   McASP_CLR_BIits (McASP、DaVinci_MCASP_AHCLKXCTL_REG、AHCLKXE);
   McASP_SET_BITS (McASP、DaVinci_MCASP_AHCLKRCTL_REG、AHCLKRE);
   McASP_SET_BITS (McASP、DaVinci_MCASP_Pdir_REG、AHCLKX);



#if 0
   if (dir = snd_SOC_clock_in){
      switch (clk_id){
      案例 MCASP_CLK_HCLK_AHCLK:
         McASP_CLR_BIits (McASP、DaVinci_MCASP_AHCLKXCTL_REG、
                  AHCLKXE);
         McASP_CLR_BIits (McASP、DaVinci_MCASP_AHCLKRCTL_REG、
                  AHCLKRE);
         McASP_CLR_BIits (McASP、DaVinci_MCASP_Pdir_REG、AHCLKX);
         中断;
      案例 MCASP_CLK_HCLK_AUXCLK:
         McASP_SET_BITS (McASP、DaVinci_MCASP_AHCLKXCTL_REG、
                  AHCLKXE);
         McASP_SET_BITS (McASP、DaVinci_MCASP_AHCLKRCTL_REG、
                  AHCLKRE);
         中断;
      默认值:
         dev_err (McASP->dev、"无效的 clk id:%d\n"、clk_id);
         转至输出;
      }
   }否则{
      /*选择 AUXCLK 作为 HCLK */
      McASP_SET_BITS (McASP、DaVinci_MCASP_AHCLKXCTL_REG、AHCLKXE);
      McASP_SET_BITS (McASP、DaVinci_MCASP_AHCLKRCTL_REG、AHCLKRE);
      McASP_SET_BITS (McASP、DaVinci_MCASP_Pdir_REG、AHCLKX);
   }
#endif

mcasp3_base = ioremap (0x4A00369C、4);
值= __raW_readl (mcasp3_base);   
printk (Kern_info "XREF_CLKOUT2 ==%x \n"、value);
(void)__raW_writel (0x10003,mcasp3_base);

mcasp3_base = ioremap (0x4A003774、4);
值= __raW_readl (mcasp3_base);   
(void)__raW_writel (0x4000A、mcasp3_base);

mcasp3_base = ioremap (0x48440216-4);
值= __raW_readl (mcasp3_base);   
(void)__raW_writel (value|0x2,mcasp3_base);

   /*
   *当选择 AHCLK X/R 作为输出时、表示 HCLK 为
   *相同的时钟-通过 AUXCLK 提供。
   *
   McASP->SYSCLK_freq = freq;
//输出:
   Pm_runtime_put (McASP->dev);
   返回0;

am571x-idk.dts 文件

   声音0:声音@0{
               兼容="简单音频卡";
               simple-audio-card、name ="AM571x";
               simple-audio-card、小工具=
                       "线路"、"线路输出"、
                       "线路"、"线路输入";
               简单音频卡,路由=
                       "线路输出"、       "LLOUT"、
                       "线路输出"、       "RLOUT"、
                       "MIC2L"、       "线路输入"、
                       "MIC2R"、       "线路输入";
               simple-audio-card、format ="DSP_b";
               simple-audio-card、bitclock-master =<&sound0_master>;
               simple-audio-card、frame-master =<&sound0_master>;
               简单音频卡、位时钟反转;

               简单音频卡、CPU{
                       Sound-Dai =<&mcasp3>;
                       系统时钟频率=<564800>;
               };


               sound0_master:simple-audio-card、codec{
                       sound-dai =<&tlv320aic3104>;
         时钟=<&clkout2_clk>;                        
         //时钟=<&ATL_clkin2_ck>;
               };
       };

   mcasp3_PINS_DEFAULT:mcasp3_PINS_DEFAULT{
      pinctrl-single、pins =<
         0x29c  ((0x40000)|PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE3)/* clk2。 *
         0x328 ((0xC0000)| MUX_MODE0)/* mcasp3_FSX.McASP1_FSX *
         0x324 (((0x40000)| MUX_MODE0)/* mcasp3_aclkx.McASP1_aclkx *       
         0x32c ((0xC0000)| MUX_MODE0)/* mcasp3_axr0.McASP1_axr0 *
         0x330 (((0xC0160)| MUX_MODE0)/* mcasp3_axr1.McASP1_axr1 *
      >;
   };

i2c1{(&I)
   状态="正常";
   时钟频率=<400000>;

   tlv320aic3104:tlv320aic3104@18{
      #sound-di-cells =<0>;
      兼容="ti、tlv320aic3104";
      reg =<0x18>;
      分配的时钟=<&clkoutmux2_clk_mux>;
      分配的时钟父节点=<&sys_clk2_dclk_ddiv>;

      adc -稳定-ms =<40>;
      AVDD-SUPPLY =<&VDD_3V3>;
      IOVdd-supply =<&VDD_3V3>;
      DRVDD-SUPPLY =<&VDD_3V3>;
      DVDD 电源=<&AIC_DVDD>;

      状态="正常";
   };
};


mcasp3{.m&mcasp3}
   #sound-di-cells =<0>;
   状态="正常";
   pinctrl-0 =<&mcasp3_PINS_DEFAULT>;
   分配的时钟=<&mcasp3_ahclkx_mux>;
       分配的时钟父级=<&sys_clkin2>;
       分配的时钟速率=<22579200>;
   OP-MODE =<0>;   /* MCASP_IIS_MODE */
   TDM-SLOTS =<2>;
   /* 4个串行器*/
   serial-dir =<   /* 0:非活动、1:TX、2:Rx *
      1 2 0 0
   >;
   tx-num-evt =<8>;
   Rx-num-evt =<8>;
};

谢谢、此致

Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波图鲁、您好!

    您正使用哪个 AM571x 器件引脚为 AIC3104编解码器 MCLK 输入提供20MHz 的频率? 是 D18 xref_clk0.clkout2还是 B26 xref_clk2.mcasp3_ahclkx?

    如果使用 D18 xref_clk0.clkout2、请提供以下寄存器值:

    CM_COREAON_CLKOUTMUX2_CLKCTRL

    CM_CLKSEL_CLKOUTMUX2

    CTRL_CORE_PAD_XREF_CLK0

    您可以使用 devmem2工具在用户空间中获取这些寄存器值。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    对于到 AIC3104编解码器的20MHz 时钟信号、MCLK 输入是我们 正在使用的 B26 xref_clk2。

    这些是我们在记录 audio.wav 时获得的值

    root@am57xx-EVM:~# arecord -d 10 -f cd -t wav audio.wav
    录制波'audio.wav':[103.949895] 外壳 SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFM
    有符号16位小端序、速率44100Hz、立体声
    [104.065280] CM_L4PER2_MCASP3_CLKCTRL 7000002
    [104.069668] MCASP_AHCLKXCTL 180000
    [104.073172] CM_L4PER2_MCASP3_CLKCTRL 7000002
    [104.077546]*****  PINMUX 值******* /
    [104.081659] MCASP3_ACLKX == 40000
    [104.081659]  MCASP3_FSX = 40000
    [104.081659] MCASP3_AXR0 = 40000
    [104.081659] MCASP3_AXR1 = 40000
    [104.094931] XREF_CLKOUT2 == 10003
    [104.098344] XREF_CLKOUT2 =10003
    [104.101757]*****  McASP3配置 寄存器转储寄存器******* /
    root@am57xx-EVM:~#

    谢谢、此致
    P. Venkata Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    [引用 USER="Potturu Venkata Prasad"]对于 AIC3104编解码器的20MHz 时钟信号,MCLK 输入是我们 正在使用的 B26 xref_clk2。

    根据我的理解、您正在尝试通过引脚 B26 xref_clk2.mcasp3_ahclkx 提供 AIC3x MCLK。 请注意、在此引脚上、您可以导出 McASP3辅助时钟、使其通过 HCLKXDIV 分频器。 完整的时钟路径为:

    DPLL_ABE -> PER_ABE_X1_GFCLK -> MCASP3_AUX_GFCLK -> MCASP3_FCLK (AUXCLK)->分频器 HCLKXDIV -> mcasp3_ahclkx 引脚

    [引用用户="Potturu Venkata Prasad"][104.069668] MCASP_AHCLKXCTL 180000[/QUEST]

    McASP_AHCLKXCTL[15] HCLKXM 应为1

    查看以下 e2e 线程以了解详情:

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本论坛中讨论的全部内容与 我们使用的电路板相关、而该电路板由我们的高级开发人员使用 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-02.00.01.07开发。 但现在我们转向 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.02.00.10、我们将面临 MCLK 问题、而不是在该引脚上获得20MHz 的频率、而是50MHz 的频率。 因此、请指导我们需要重点关注哪些内容才能播放音频。

    https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/embedded/linux/f/354/p/574916/2139528#2139528

    我们还会附加修改后的达芬奇文件、请仔细阅读该文件以及我们需要关注的更多内容。

    e2e.ti.com/.../8154.davinci_2D00_mcasp.c

    谢谢、此致

    P. Venkata Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    我建议您在 PSDK v2.00.01.07和 PSDK v5.02.00.10中对 McASP3模块进行寄存器转储。 确保 在 PSDK v2.00.01.07和 PSDK v5.02.00.10之间为 McASP3模块设置相同的寄存器

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    感谢您的快速响应。

    我们比较了 PSDK v2.00.01.07和 PSDK v5.02.00.10中 McASP3模块的寄存器转储、并发现了以下一些差异。

    REG_ADDRESS =48468000,值=44307b03      PSDK v5.02.00.10
    REG_ADDRESS =48468000,值=44307b02   PSDK v2.00.01.07

    REG_ADDRESS =48468004,值=2.              PSDK v5.02.00.10
    REG_ADDRESS =48468004,值=1.            PSDK v2.00.01.07

    REG_ADDRESS =48468084,值=1.                 PSDK v5.02.00.10
    REG_ADDRESS =48468084,值=0               PSDK v2.00.01.07

    REG_ADDRESS =484681c4,value =4ec096e0     PSDK v5.02.00.10
    reg_address =484681c4,value =c140a2c0    PSDK v2.00.01.07

    我们尝试根据下面的 PSDK v2.00.01.07更改 Reg_address 值、但仍然获得50MHz、并且我们获得的 OMAP-hwmod:mcasp3:_wait_target_disable 失败。 请向我们推荐20MHz 所需关注的内容。

    静态空 McASP_START_Rx (结构 DaVinci_McASP * McASP)

       /*启用接收 IRQ */
       McASP_SET_BITS (McASP、DaVinci_MCASP_EVTCTLR_REG、
                McASP->IRQ_Request[SNDRV_PCM_STREAME_CAPTURE]);

    mcasp3_base = ioremap (0x48468000、4);
    (void)__raW_writel (0x44307b02、mcasp3_base);

    mcasp3_base = ioremap (0x48468004、4);
    (void)__raW_writel (0x1,mcasp3_base);


    mcasp3_base = ioremap (0x48468084、4);
    (void)__raW_writel (0x0、mcasp3_base);

    mcasp3_base = ioremap (0x484681c4、4);
    (void)__raW_writel (0xc140a2c0、mcasp3_base);

    谢谢、此致
    P. Venkata Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Potturu Venkata Prasad"]

    我们比较了 PSDK v2.00.01.07和 PSDK v5.02.00.10中 McASP3模块的寄存器转储、并发现了以下一些差异。

    REG_ADDRESS =48468000,值=44307b03      PSDK v5.02.00.10
    REG_ADDRESS =48468000,值=44307b02   PSDK v2.00.01.07

    REG_ADDRESS =48468004,值=2.              PSDK v5.02.00.10
    REG_ADDRESS =48468004,值=1.            PSDK v2.00.01.07

    REG_ADDRESS =48468084,值=1.                 PSDK v5.02.00.10
    REG_ADDRESS =48468084,值=0               PSDK v2.00.01.07

    REG_ADDRESS =484681c4,value =4ec096e0     PSDK v5.02.00.10
    reg_address =484681c4,value =c140a2c0    PSDK v2.00.01.07

    [/报价]

    这些 McASP3寄存器不会影响 mcasp3_ahclkx 频率值。 请提供以下适用于 PSDK 2.00和5.02的寄存器

    McASP_Pdir

    McASP_GBLCTL

    McASP_ACLKXCTL

    McASP_AHCLKXCTL

    CTRL_CORE_PAD_XREF_CLK2

    CM_L4PER2_MCASP3_CLKCTRL

    CM_CLKSEL_PER_ABE_X1_GFCLK_MCBSP_AUX

    CM_CLKSEL_ABE_PLL_REF

    CM_CLKSEL_ABE_PLL_SYS


    DPLL_ABE 寄存器:

    CM_CLKSEL_DPLL_ABE

    CM_CLKMODE_DPLL_ABE

    CM_DIV_M2_DPLL_ABE

    CM_DIV_M3_DPLL_ABE

    CM_AUTOIDLE_DPLL_ABE

    CM_IDLEST_DPLL_ABE

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请查找随附的 PSDK 2.00和5.02寄存器转储值

    e2e.ti.com/.../register_5F00_dump.zip

    谢谢、此致、

    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    对于 McASP3模块寄存器、应在 McASP 驱动程序的 McASP_START_Rx()函数末尾转储:

    Linux 内核/sound/soc/co/Davinci/Davinci-McAP.c

    静态空 McASP_START_Rx (结构 DaVinci_McASP * McASP)

    /*启用接收 IRQ */
       McASP_SET_BITS (McASP、DaVinci_MCASP_EVTCTLR_REG、
                McASP->IRQ_Request[SNDRV_PCM_STREAME_CAPTURE]);

    //在此处添加 McASP3寄存器转储(MCASP_Pdir、MCASP_GBLCTL、MCASP_ACLKXCTL、MCASP_AHCLKXCTL) 和//CM_L4PER2_MCASP3_CLKCTRL


    我还需要 CM_CLKSEL_SYS 和 CTRL_CORE_BOOTTrap 寄存器的寄存器转储。 您可以使用 devmem2工具获取该值。


    此外、我还看到 DPLL_ABE 寄存器在 PSDK v2.00和 v5.02之间具有不同的值。 您需要跟踪源代码并对齐这些寄存器值。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请找到以下寄存器转储值。

    PSDK05的示例

    CM_CLKSEL_SYS

    root@am57xx-EVM:~# devmem2 0x4AE06110
    /dev/mem 已打开。
    映射到地址 bb6f66000的内存。
    在地址 0x4AE06110 (bb6f66110)处读取:0x00000002
    root@am57xx-EVM:~#

    CTRL_CORE_BOOTTrap

    root@am57xx-EVM:~# devmem2 0x4A0026C4
    /dev/mem 已打开。
    映射到地址 bb6fb000的内存。
    在地址 0x4A0026C4 (bb6fbb6c4):0x00008122处读取
    root@am57xx-EVM:~#

    PSDK02的示例

    CM_CLKSEL_SYS

    root@am57xx-EVM:~# devmem2 0x4AE06110

    /dev/mem 已打开。
    映射到地址 bb6f93000的内存。
    在地址 0x4AE06110 (bb6f93110)上读取:0x00000002

    CTRL_CORE_BOOTTrap

    root@am57xx-EVM:~# devmem2 0x4A0026C4

    /dev/mem 已打开。
    映射到地址 bb6fa2000的内存。
    在地址 0x4A0026C4 (b6fa26c4):0x00008122处读取

    谢谢、此致。

    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们已按如下方式放置寄存器转储值、通过此更改、我们在录制时获得20MHz MCLK、在播放时获得100MHz MCLK。

    静态空 McASP_START_Rx (结构 DaVinci_McASP * McASP)

    /*启用接收 IRQ */
       McASP_SET_BITS (McASP、DaVinci_MCASP_EVTCTLR_REG、
                McASP->IRQ_Request[SNDRV_PCM_STREAME_CAPTURE]);

    mcasp3_base = ioremap (0x4A0051EC、4);
    (void)__raW_writel (0x00800000、mcasp3_base);


    mcasp3_base = ioremap (0x4A0051E0、4);
    (void)__raW_writel (0x00000005、mcasp3_base);

    mcasp3_base = ioremap (0x4A0051E4、4);
    (void)__raW_writel (0x00000002、mcasp3_base);



     

    我们在尝试 arecord -d 10 -f cd -t wav audio.wav 时观察到的另一件事是、它在 PSDK_05中的10秒后退出、但在 PSDK_02中持续进行记录、直到我们中断(Control+C)。 这是否会导致任何问题?

    谢谢、此致、

    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    CM_CLKSEL_SYS 和 CTRL_CORE_BOOTTrap 寄存器看起来正确。

    请在  McASP 驱动程序的 McASP_START_Rx ()函数的末尾提供 McASP3模块寄存器、CM_L4PER2_MCASP3_CLKCTRL 和 DPLL_ABE 寄存器的寄存器转储。

    应该存在一些差异。 找到它后、您可以在 PSDK v5.02中开始跟踪源代码、其中该寄存器值已从 PSDK v2.00更改为该源代码

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Potturu Venkata Prasad"]我们已将寄存器转储值如下所示,通过该更改,我们在记录时得到20MHz MCLK,在播放时得到100MHz MCLK。

    那么、现在您对音频录制还可以吗?

    然后、请在  McASP 驱动程序的 McASP_START_TX ()函数末尾提供 McASP3模块寄存器 CM_L4PER2_MCASP3_CLKCTRL 和 DPLL_ABE 寄存器的寄存器转储。

    [引用 user="Potturu Venkata Prasad"]*在尝试 arecord -d 10 -f cd -t wav audio.wav 时,我们观察到的另一件事是,在 PSDK_05中,它在10秒后退出,但在 PSDK_02中,它持续进行记录,直到我们中断(Control+C)。 这是否会导致任何问题?

    我认为这对 MCLK 频率没有任何影响。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    通过以下更改、我们可以在播放和录制时获得20MHz MCLK、但在录制时却可以退出、而不会中断。

    在 PSDK02中、只有当我们中断时、它才会退出。

    静态空 McASP_START_TX (结构 DaVinci_McASP * McASP)

    …………

    /*启用发送 IRQ */
       McASP_SET_BITS (McASP、DaVinci_MCASP_EVTCTLX_REG、
                McASP->IRQ_REQUES[SNDRV_PCM_STREPLAY_REPLAY]);

    mcasp3_base = ioremap (0x4A009868、4);
    值= __raW_readl (mcasp3_base);     
    printk (Kern_info "CM_L4PER2_MCASP3_CLKCTRL %x\n"、值);



    mcasp3_base = ioremap (0x4A0051EC、4);
    (void)__raW_writel (0x00800000、mcasp3_base);

    mcasp3_base = ioremap (0x4A0051E0、4);
    (void)__raW_writel (0x00000005、mcasp3_base);

    mcasp3_base = ioremap (0x4A0051E4、4);
    (void)__raW_writel (0x00000002、mcasp3_base);




    静态空 McASP_START_Rx (结构 DaVinci_McASP * McASP)

    …………


       /*启用接收 IRQ */
       McASP_SET_BITS (McASP、DaVinci_MCASP_EVTCTLR_REG、
                McASP->IRQ_Request[SNDRV_PCM_STREAME_CAPTURE]);


    mcasp3_base = ioremap (0x4A009868、4);
    值= __raW_readl (mcasp3_base);     
    printk (Kern_info "CM_L4PER2_MCASP3_CLKCTRL %x\n"、值);

    mcasp3_base = ioremap (0x4A0051EC、4);
    (void)__raW_writel (0x00800000、mcasp3_base);

    mcasp3_base = ioremap (0x4A0051E0、4);
    (void)__raW_writel (0x00000005、mcasp3_base);

    mcasp3_base = ioremap (0x4A0051E4、4);
    (void)__raW_writel (0x00000002、mcasp3_base);

    root@am57xx-EVM:~# arecord -d 10 -f cd -t wav audio.wav
    录制波'audio.wav':[61.650541]  输入 DaVinci_McASP_set_Dai_fmt ()
    有符号16位小端序、速率44100Hz、立体声
    [61.656009]  案例 SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFM
    [61.719878]  CM_L4PER2_MCASP3_CLKCTRL 7000002
    [61.724258]  MCASP_AHCLKXCTL 180000
    [61.727762]  CM_L4PER2_MCASP3_CLKCTRL 7000002
    [61.732135]  /***** PINMUX 值******* /
    [61.736249]  MCASP3_ACLKX = 40000
    [61.736249]   MCASP3_FSX = c0000
    [61.736249]  MCASP3_AXR0 =c0000
    [61.736249]  MCASP3_AXR1 = c0000
    [61.749523]  XREF_CLKOUT2 == 10003
    [61.752936]  XREF_CLKOUT2 == 10003
    [61.756349]/****   McASP3配置 寄存器转储寄存器******* /
    [61.761770]  DaVinci_MCBSP_Pdir_REG 8000001
    超赞!!! (最长400.777ms)[  72.778083] CM_L4PER2_MCASP3_CLKCTRL 7000002
    [72.785277]  MCASP_AHCLKXCTL 180000
    [72.788780]  CM_L4PER2_MCASP3_CLKCTRL 7000002
    [72.793153]  /**** PINMUX 值******* /
    [72.797266]  MCASP3_ACLKX == 40000
    [72.797266]   MCASP3_FSX = c0000
    [72.797266]  MCASP3_AXR0 =c0000
    [72.797266]  MCASP3_AXR1 == c0000
    [72.810539]  XREF_CLKOUT2 == 10003
    [72.813953]  XREF_CLKOUT2 == 10003
    [72.817366]  /**** McASP3配置 寄存器转储寄存器******* /
    [72.822785]  DaVinci_MCBSP_Pdir_REG 8000001

    root@am57xx-EVM:~#

    有关此问题的任何帮助。

    谢谢、此致、

    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    [引用 user="Potturu Venkata Prasad"]通过以下更改,我们可以在播放和录制时获得20MHz MCLK,但在录制时却不会中断。

    [引用 user="Potturu Venkata Prasad"] root@am57xx-evm:~ arecord -d 10 -f cd -t wav audio.wav [/quot]

    当您使用"-d 10"选项时、您的音频录制过程将在10秒后自动停止。

    -d、--duration =#
    #秒后中断。 值为零表示无穷大。 默认值为零,因此如果省略此选项,则 arecord 进程将运行,直到它被终止。
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们正在获得20MHz MCLK、但在播放音频时无法获得声音。 请就此提供帮助。

    谢谢、此致、

    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    [引用 user="Potturu Venkata Prasad"]我们将获得20MHz MCLK [/引用]

    由于此 e2e 线程主题是"mcasp3 MCLK 问题"、我建议您为新问题打开新的 e2e 线程。

    此致、
    帕维尔