This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721E-TDA4-Yocto

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/837339/j721e-tda4-yocto

大家好、TDA4团队

我正在构建 SDK、但 我遇到了一些问题:(我的操作系统是 VMware Workstation Pro 上的 Ubuntu 18.04

错误:u-boot-K3-R5-2019.01+gitAUTOINC+6e54d1f7fa-r19 DO_COMPILE: OE_runmake 失败
错误:u-boot-K3-R5-2019.01+gitAUTOINC+6e54d1f7fa-r19 do_compile:函数失败:do_compile (日志文件位于/home/muke/downloads/ti_TDA4/test/yocto-build/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/j7_evm-linux/u-boot-k3-r5/2019.01 +gitAUTOINC+6e54d1f7fa-r19/temp/log.do_compile.2846)

| make[1]:找不到 arm-linux-gnueabihf-gcc:命令
|/bin/sh:arm-linux-gnueabihf-gcc:找不到命令

这是完整的打印信息;

e2e.ti.com/.../1856.TDA4_5F00_yocto_5F00_build_5F00_log.txt

 

我确认我 遵循了"1.3.2.1章中的指示。 必要条件(一次性设置)"中的"ti-processor-sdk-linux-Automotive J7-evm-06_00_00_00/docs/linux/Overview_Building_the_SDK.html

 

您能帮我解决这个问题吗、

谢谢

红太阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须下载并安装 ARMv7工具链以及 ARMv8工具链。

    请从以下链接下载 :https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu-a/8.3-2019.03/gcc-arm-8.3-2019.03-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.xz 、并确保将其添加到 PATH 环境变量中。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在构建 SDK 时仍然遇到一些问题:

    注意:配方 qtbase-5.11.3+gitAUTOINC+08de243eaa-r0.arago16:任务 do_compile:started.
    注意:运行7440的任务4571 (/home/muke/tda4_yocto/yocto-build/sources/meta-browser/recipes-browser/chromium/chromium-wayland_53.0.2785.143.bb:DO 编译)
    注意:配方 chromium-wayland-53.2785.143-r0:任务 DO 编译:已启动
    错误:qtbase-5.11.3+gitAUTOINC+08de243eaa-r0.arago16 do_compile:ode_runmake 失败
    错误:qtbase-5.11.3+gitAUTOINC+08de243eaa-r0.arago16 do_compile:函数失败:do_compile (日志文件位于/home/muke/tda4_yocto/yocto-build/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/aarch64-linux/qtbase/5.11.3 +gitAUTOINC+08de243eaa-r0.arago16/temp/log.do_compile.6066)
    错误:故障日志文件存储在:/home/muke/tda4_yocto/yocto-build/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/aarch64-linux/qtbase/5.11.3 +gitAUTOINC+08de243eaa-r0.arago16/temp/log.do_compile.6066中
    日志数据如下:
    |调试:执行 shell 函数 DO 编译

    这是完整的打印信息:e2e.ti.com/.../2703.yocto_5F00_build.log

    我扩展了交换区域:

    Muke@Ubuntu:~/tda4_Yocto/Yocto-build/build$ free -h
    可用的可用空闲共享缓冲区/高速缓存总数
    内存:3.8G 2.1G 622M 9.9M 1.1G 1.4G
    交换:41G 0B 41G

    这是我的路径:

    Muke@Ubuntu:~/tda4_Yocto/Yocto-build/build$$path
    bash:/home/muke/gcc-arm-8.3-2019.03-x86_64-arm-linux-gnueabihf/bin:/home/muke/gcc-arm-8.3-2019.03-x86_64-aarch64-linux-gnu/bin:/home/muke/gcc-arm-8.3-2019.03-x86_64-arm-linux-gnueabihf/bin:/bin:/usr/bin:/snap/bin:没有这样的文件或目录

    您能帮我解决这个问题吗、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试复制构建失败、但仍然无法复制。 而且、根据可用信息、我无法确定错误可能是什么。

    我可以请求您从头开始清理和重建 qtbase 吗?  

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经解决了这个问题,我必须使用 VPN 在   中国下载 qtbase。