大家好、我在 AM5728上使用的是 USB1端口。 我想在外设模式下通过 USB 2.0将 USB1连接到 PC。 USB1已根据 AM572x Sitara 处理器技术参考手册(修订版 K)"图24-144进行连接。 USB1控制器应用:USB2.0器件"、但 VBUS 未连接。
我在修改器件树时使用处理器 SDK Linux 06.00.00.07:
&USB1{ dr_mode ="外设"; };
我已成功插入内核模块 g_serial:
modpro验证 g_serial
当 PC 连接到 Sitara 时、PC 上的 Linux 内核返回错误消息:
[22120.452202] USB USB1-port9:尝试重启
[22121.095492] USB 1-9:新的全速 USB 设备编号118、使用 xhci_hcd
[22121.095644] USB 1-9:设备不响应设置地址。
[22121.302304] USB 1-9:设备不响应设置地址。
[22121.508802] USB 1-9:设备不接受地址118、错误-71
[22121.632137] USB 1-9:使用 xhci_hcd 的全新全速 USB 器件编号119
[22121.632257] USB 1-9:器件不响应设置地址。
[22121.838971] USB 1-9:器件不响应设置地址。
[22122.045488] USB 1-9:设备不接受地址119、错误-71
[22122.045548] USB USB1-port9:无法枚举 USB 设备