This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:TI 补丁的后端口

Guru**** 2548130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/837861/processor-sdk-am335x-backport-of-ti-patches

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

你(们)好  

我目前正在基于 TI AM35xx 的定制板上使用 Linux 内核4.9.28。  

我们希望迁移到 TI 的新 LTS 内核。  

如下3个链接:

http://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/commits/linux-4.9.y 

4.9.191 是 最新的 Linux 内核版本

http://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/commits/linux-4.14.y 

4.14.142是最新的 Linux 内核版本

git.ti.com/.../linux-4.19.y

4.19.71是最新的 Linux 内核版本

由于我们现在使用的是4.9.28内核版本,因此我们看到的已关闭版本是4.9.191,我们计划将其迁移到该版本。

我们有一个问题:

所有 TI SOC 专用补丁是否均可移植到所有3 LTS 内核 4.9.191、4.19.71、4.14.142?

 4.9.191、4.19.71、4.14.142内核是否对其应用了相同的 TI SOC 专用补丁集?

如果是这样,我们只需移动到4.9.191,即4.9.28

此致

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的新功能开发是在上游完成的。 因此、如果实施了新功能、它将在上游完成并向后移植到最新的 SDK 内核。 因此、如果将一个特性添加到4.14中、它将在4.19中、而不是在4.9中。 因此、不能保证"所有"修补程序都已回退、尤其是一直回4.9。 基本支持应相对等效、因为 AM335x 是一个成熟的平台、没有大量的主动开发。  

    应该注意的是、TI 仅官方支持这些树中随 SDK 发布的特定标签、因为这些标签是经过测试和验证的标签。 我们自动获得最新的稳定数据、方便客户使用、但这些数据不会接受完整的系统测试。

    您可以参阅每个 SDK 的发行说明、了解可能与您的平台相关的新功能和更改。 当然、完整的 git 日志可供您全面查看。

    希望这能解决您的问题。