This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:C5535的 DSP/BIOS 堆栈处理

Guru**** 2005515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/837840/tms320c5535-dsp-bios-stack-handling-for-c5535

器件型号:TMS320C5535


您好!

我对在 C5535上运行的 DSP/BIOS 的规格有疑问。


Q1:DSP/BIOS 似乎使用了栈、stkptr、sysstack 和 sysstkptr。 每个符号在什么时间累积了什么信息?

Q2:如何设置 stkptr 和 sysstkptr 的上限?

Q3:堆栈用于线程调度、使用的堆栈数量似乎在变化。
这是否意味着派单期间使用的堆栈数量会根据操作系统的操作状态发生变化?

此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是适用于 RTOS 内核的可用资源:
      

     

    此致、
    Yordan