This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA787:使用大端字节序选项编译 VISION SDK 失败

Guru**** 1079480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/836963/dra787-compile-vision-sdk-failed-with-big-endian-option

器件型号:DRA787

1.下载 VISION SDK 3.7.0.0

2.在 build_config.mk 中将 ENDIAN 更改为 BIG

3.编译失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vision SDK 仅支持小端字节序构建。

    您能否分享您所得到的错误。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何上传日志记录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用"插入文件选项"、如下所示:

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3365.build.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该构建在小端模式下是否适合您?

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Rishabh

    编译成功、而不更改 build_config.mk。

    在编译大端字节序之前 、我重新下载 VISION SDK、为了确保环境干净、 将"ENDIAN = little"更改为 "ENDIAN = big"、然后编译和编译失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、大端字节序不支持 Vision SDK 编译。

    您应该查看编译器文档、并尝试根据用例更改所需 CPU 的编译。

    此致、

    Rishabh