工具/软件:TI-RTOS
您好!
当 PRU 在短时间内停止传输数据包时、我们通过 PRU-ICSS 和 PRU_EMAC 解决了 PRP 模式的罕见问题。 我通过获取 PRP 统计数据来确定它是由 PRU 引起的。 目前、它发生在 PRU-ICSS-HSR-PRP-DAN_01.00.03.02封装中、但我不希望它在 PRU-ICSS-HSR-PRP-DAN_01.00.04.02中固定、尽管我将尝试迁移代码。
时间大约为32.5ms。
我们发送速率恒定的数据包(采样值数据)、这个问题有时每10秒发生一次、有时每半小时发生一次。 但 RX 中的暂停(32.5ms)或多或少是恒定的。
对我来说、它看起来像是 PRU 的内部看门狗重启或某种 DDoS 保护、但我不确定、也不知道如何证明这一理论。
我现在正在尝试迁移到 01.00.04.02以检查是否已修复、但我想知道是否存在已知问题、以及这一次对 TI 开发人员而言是否意味着什么。
谢谢、Alexander。