This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:OpenCL+DSP 加速

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/797082/linux-processor-sdk-am57x-opencl-dsp-accelerate

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X
主题中讨论的其他器件:AM5718

工具/软件:Linux

您好,

我正在 AM5718板上执行 OpenCV+DSP 加速,SDK 版本是 ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-04.01.00.06。

我发现 UMat 转换为 Mat 所花费的时间太长。

这是我的测试代码和结果:

代码:

int main (int argc、char ** argv)

unsigned char * yuV_raW_data = NULL;
int c =-1;
struct timespec tp0、TP1、TP2、TP3、TP4、 TP5;

cameraOpenDevice (1);

MAT MAT_YUV (camera_height、camera_width、CV_8UC2);
MAT MAT_RGB (camera_height、camera_width、CV_8UC3);

UMat umat_YUV (camera_height、camera_width、CV_8UC2);
UMat umat_RGB (camera_height、camera_width、CV_8UC3);

while (1){
Clock_gettime (clock_monotonic、&tp0);
DqBuffer (&YUV_RAW_DATA);//YUV 来自 V4l2摄像头的原始数据
QBuffer();
memcpy (MAT_YUV.data、YUV_RAW_DATA、camera_width* camera_height*2);

Clock_gettime (clock_monotonic、&TP1);
MAT_YUV.CopyTo (umat_YUV);

Clock_gettime (clock_monotonic、&TP2);

cvtColor (umat_yUV、umat_RGB、CV_YUV2BGR_YUV);

Clock_gettime (clock_monotonic、&TP3);

umat_rgb.CopyTo (MAT_RGB);
Clock_gettime (clock_monotonic、&TP4);

imshow ("frame"、MAT_RGB);
Clock_gettime (clock_monotonic、&TP5);

printf ("Get YUV Mat tDIFF=%LF ms \n"、tDIFF_calc (tp0、TP1));
printf ("Mat2uMat tdiff=%LF ms \n"、tDIFF_calc (TP1、TP2);
printf ("cvtColor_YUV2BGR tDIFF=%LF ms \n"、tDIFF_calc (TP2、TP3));
printf ("UMat2Mat tDIF=%LF ms \n"、tDIFF_calc (TP3、TP4));
printf ("imshow tdiff=%LF ms \n"、tdiff_calc (TP4、TP5));

C = waitKey (1);
if (c =27 || c ='q'|| c ='q')
中断;

cameraCloseDevice();
返回0;

然后、我将其编译到一个 exec bin: DSP_Accelerate_OpenCV_OpenCL

结果:

root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt on_dsp_accelerate.sh

获取 YUV Mat tdiff = 5.017779ms
Mat2UMat tdiff = 0.672464ms
cvtColor_YUV2BGR tdiff=0.16575757毫秒
UMat2Mat tdiff = 151.863810ms
imshow tdiff = 1.787381ms

root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt off_dsp_accelerate.sh

获取 YUV Mat tdiff = 0.509635ms
Mat2uMat tdiff = 0.479541 ms
cvtColor_YUV2BGR tdiff=11.217494ms
UMat2Mat tdiff = 5.070482 ms
imshow tdiff = 2.764032ms

root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt cat on_dsp_accelerate.sh
导出 TI_OCL_cache_kernels=Y
导出 OpenCV_OpenCL_DEVICE_='TI AM57:加速器:TI 多核 C66 DSP'
回显"OpenCL 打开"
/DSP_Accelerate_OpenCV_OpenCL

root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt cat off_dsp_accelerate.sh
导出 OpenCV_OpenCL_DEVICE_="已禁用"
回波"OpenCL 关闭"
/DSP_Accelerate_OpenCV_OpenCL

结果表明、当 DSP 加速工作时、UMat 转换为 Mat 所花费的时间太长。

我找到了 TI 文档, http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components_OpenCV.html#alternative-approach-to-add-new-opencl-kernels-at-opencv-application-level

UMat 的成本时间包括:等待时间(DSP 完成)加上实际写入和任何格式转换(在 CPU 上完成)。 它还很大程度上取决于所使用的数据类型以及是否涉及浮点运算。 如果创建了 remap()的 DSP 优化实现,则可以加速此过程。

我的问题是:如何使用 DSP 加速优化 remap()。

我阅读 了创建 针对 C66内核进行优化的 OpenCL C 内核 的章节、以及 在 OpenCV 应用级别添加新 OpenCL 内核的替代方法,、但我找不到办法。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看 OpenCV 常见问题解答中的第3个要点、
    software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_OpenCV.html

    如果回答您的问题、请单击"已解决"。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的及时回复。

    我已阅读本章: software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_OpenCV.html 。

    然后我改进我的测试代码。  

    我使用 CMEM 在 DSP 和 A15之间共享存储器、 并在 OpenCV 应用中编写 OpenCL 内核代码。

    我将其编译到一个 exec bin:DSP_Accelerate_OpenCV_OpenCL。

    然后、我找到了执行 OpenCL+DSP 加速时成本时间的根本案例。  

    下面是我的改进代码:

    主函数:

    int main (int argc、char ** argv)

         unsigned char * raW_YUV = NULL;
         int c =-1;
         struct timespec tp0、TP1、TP2、TP3、TP4、 TP5;

    void *cmem_src  =__malloc_DDR (camera_height * camera_width*2);
    void *cmem_dest =__malloc_dr (camera_height * camera_width*3);
    void *cmem_out  =__malloc_DDR (camera_height * camera_width*3);

    cameraOpenDevice (1);

    while (1){
         Clock_gettime (clock_monotonic、&tp0);
         时间=(double) GetTickCount();

         DqBuffer (RAW_YUV);
         QBuffer();

         MAT MAT_YUV (camera_height、camera_width、CV_8UC2);
         memcpy (MAT_YUV.data、RAW_YUV、camera_height * camera_width*2);

         Clock_gettime (clock_monotonic、&TP1);

         MAT MAT_BGR (camera_height、camera_width、CV_8UC3、cmem_out);
         ProcRawClcmem (MAT_YUV、"cvhighlighted.cl"、cmem_src、cmem_dest、MAT_BGR);

         Clock_gettime (clock_monotonic、&TP2);

         imshow ("frame"、MAT_BGR);
         Clock_gettime (clock_monotonic、&TP3);

         printf ("获取 RAW_YUV Mat tDIFF=%LF ms \n"、tDIFF_calc (tp0、TP1));
         printf ("ProRawClcmem tdiff=%LF ms \n"、tDIFF_calc (TP1、TP2);
         printf ("imshow tdiff=%LF ms \n"、tDIFF_calc (TP2、TP3));

         C = waitKey (1);
         if (c =27 || c ='q'|| c ='q')
         中断;

         cameraCloseDevice();

         _free_DDR (cmem_src);
         _free_DDR (cmem_dest);
         _free_DDR (cmem_out);
         返回0;


    void ProcRawClcmem (Mat &mat_in、const std:::string &kernel_name、void *cmem_src、void *cmem_dest、Mat &mat_out)

         Int 错误;
         struct timespec tp0、TP1、TP2、TP3、TP4、 TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、 tp10;

         MAT MAT_src (camera_height、camera_width、CV_8UC2、cmem_src);
         MAT MAT_DEST (camera_height、camera_width、CV_8UC3、cmem_dest);

         Clock_gettime (clock_monotonic、&tp0);
         MAT_IN.CopyTo (MAT_src);
         Clock_gettime (clock_monotonic、&TP1);

         /R/W
         上下文上下文(CL_DEVICE_TYPE_Accelerator);
         std::向量 设备= context.getinfo ();

         ifstream IFS (kernel_name);
         如果(IFS.fail()){
              COUT <<"OpenCL 文件不可用..." <endl;
         }
         std::string kernelStr (istreambuf_iterator (IFS))、istreambuf_iterator ());


    程序::source (1、std:::make_pair (kernelStr.c_str()、kernelStr.length());
    方案方案=方案(背景、来源);
    program.build(设备);

    内核内核(程序、"YUV2RGB_CMEM");
    CommandQueue 队列(上下文、设备[0]、CL_Queue_profiling_enable);
    Clock_gettime (clock_monotonic、&TP2);

    cl_mem bufSrc = clCreateBuffer (context()、CL_MEM_READ_ONLY |CL_MEM_USE_HOST_PTR、BUF_SRC、cmem_src、&err);
    cl_mem bufDst = clCreateBuffer (context()、cl_MEM_write_only|cl_MEM_use_host_ptr、BUF_dest、cmem_dest、&err);

    cl_event ev0;
    ERR = clEnqueueWriteBuffer (queue()、bufSrc、CL_true、0、BUF_SRC、 MAT_src.data、0、NULL、&ev0);
    clWaitForEvents (1、&ev0);
    Clock_gettime (clock_monotonic、&TP3);

    ERR = clSetKernelArg (kernel()、0、sizeof (cl_mem)、&bufSrc);
    ERR = clSetKernelArg (kernel()、1、sizeof (cl_mem)、&bufDst);

    CL_EV1;
    std::size_t GlobalWokrSize[2]={(std::size_t) camera_width、(std:size_t) camera_height};
    ERR = clEnqueueNDRangeKernel (queue()、kernel()、2、NULL、GlobalWokrSize、 空、0、空、&EV1);
    clWaitForEvents (1、&EV1);
    Clock_gettime (clock_monotonic、&TP4);

    CL_EV2;
    ERR = clEnqueueReadBuffer (queue()、bufDst、CL_true、0、BUF_dest、 MAT_DEST.DATA、0、NULL、&EV2);
    clWaitForEvents (1、&EV2);

    Clock_gettime (clock_monotonic、&TP5);

    ERR = clReleaseMemObject (bufSrc);
    ERR = clReleaseMemObject (bufDst);
    Clock_gettime (clock_monotonic、&TP6);

    MAT_DEST.CopyTo (MAT_OUT);
    Clock_gettime (clock_monotonic、&TP7);

         /R/W
         printf ("Mat2Mat tdiff=%LF ms \n"、tDIFF_calc (tp0、TP1));                 //0.472872ms
         printf ("构建内核 tDIFF=%LF ms \n"、tDIFF_calc (TP1、TP2);                //3.456178毫秒
         printf ("clEnqueueWriteBuffer tDIFF=%LF ms \n"、tDIFF_calc (TP2、TP3));       //0.608536毫秒
         printf ("clEnqueueNDRangeKernel tDIFF=%LF ms \n"、tDIFF_calc (TP3、TP4));  //97.881413ms
         printf ("clEnqueueReadBuffer tDIFF=%LF ms \n"、tDIFF_calc (TP4、TP5));       //0.871893ms
         printf ("clReleaseMemObject tDIFF=%LF ms \n"、tDIFF_calc (TP5、TP6));       //0.011387毫秒
         printf ("Mat2Mat tdiff=%LF ms \n"、tDIFF_calc (TP6、TP7));                 //1.283602ms

    cvhighlighted.cl:

    __kernel void YUV2RGB_CMEM (__global const uchar* srcptr、__global uchar* dstptr)

         int use_optimed_load = 0;

    int src_offset = 0;
    int dst_offset = 0;
    int src_step = 640*2;
    int dst_step = 640*3;
    int rows = 480;
    int cols = 640;

    int x = get_global_id (0);
    int y = get_global_id (1);

    如果(x < cols /2)

    __global const uchar* src = srcptr + mad24 (y、src_step、(x << 2)+ src_offset);
    __global uchar* dst = dstptr + mad24 (y、dst_step、mad24 (x << 1、3、dst_offset));

    pragma 展开
    对于(int cy = 0;cy < 1;+cy)

    如果(y < rows){
    __constant float* coeffs = c_YUV2RGBCoeffs_420;
    int load_src =*(__global int*) src);
    float VEC_src[4]={load_src & 0xff、(load_src >> 8)& 0xff、(load_src >> 16)& 0xff、(load_src >> 24)& 0xff};
    float U = vec_src[1]- 128;
    浮点 V = VEC_src[3]- 128;
    浮点 Y00 = max (0.f、vec_src[0]- 16.f)* coeffs[0];
    float Y01 = max (0.f、vec_src[2]- 16.f)* coeffs[0];

    float RUV =((coeffs[4]*V)+0.5f);
    float guv =(coeffs[3]*V)+(coeffs[2]*U)+0.5f);
    float BUV =((coeffs[1]*U)+0.5f);

         dst[2]= convert_uchar_sat (Y00 + RUV);
         dst[1]= convert_uchar_sat (y00 + guv);
         dst[0]= convert_uchar_sat (Y00 + BUV);
         dst[5]= convert_uchar_sat (Y01 + RUV);
         dst[4]= convert_uchar_sat (y01 + guv);
         dst[3]= convert_uchar_sat (Y01 + BUV);
         }
         ++y;
         src += src_step;
         dst += dst_step;
         }
         }

    结果:

    root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt
    root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt
    root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt
    root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt
    root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt on_dsp_accelerate.sh

    获取 RAW_YUV Mat tdiff = 4.396880ms
    ProcRawClmem tdiff = 106.702501ms
    imshow tdiff=1.879939ms


    Mat2Mat tdiff = 0.455792ms
    生成内核 tdiff=8.894614 ms
    clEnqueueWriteBuffer tdiff = 1.317600 ms
    clEnqueueNDRangeKernel tDIFF=98.243997ms
    clEnqueueReadBuffer tDIFF = 1.948584ms
    clReleaseMemObject tDIFF=0.004392 ms
    Mat2Mat tdiff = 1.185027 ms

    root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt
    root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt
    root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt
    root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt
    root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt cat on_dsp_accelerate.sh
    导出 TI_OCL_cache_kernels=Y
    导出 OpenCV_OpenCL_DEVICE_='TI AM57:加速器:TI 多核 C66 DSP'
    回显"OpenCL 打开"
    /DSP_Accelerate_OpenCV_OpenCL

    如您所见,函数 clEnqueueNDRangeKernel()在 DSP 工作时花费的时间最多。

    我的问题是:

    是否有任何方法 可以提高 clEnqueueNDRangeKernel 函数的效率?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    clEnqueueNDRangeKernel()调用可能包含内核加载时间。
    o请提升程序构建和加载时间测量值。 可以通过在同一程序中调用一个 null ()内核函数来加载程序。 有关详细信息,请参阅《OpenCL 用户指南》中的“null”示例
    downloads.ti.com/.../overview.html
    o检查编译的内核是否通过管道传递软件。 使用“-k”保留生成的汇编文件。
    o如果需要进一步的内核优化,请尝试使用 EDMA/OCopies 进行双缓冲。 有关详细信息,请参阅“conv1d”示例和 TI 在线文档。

    您的 Processor SDK 已旧、如果可以、请迁移到最新的5.3版本。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我听从您的建议、下面是结果:

    OpenCL" null "示例

    root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt
    root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt
    root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt #./null
    OpenCL 运行时会将器件程序延迟加载到上
    首先从程序中排队内核、然后是经过的时间
    整体而言、第一个排队的时间将更长、以应对
    加载内核。 此外、内核的后续 enqueue 将会
    还可能受益于器件上的热缓存。

    已用(带负载):1008 usecs
    已用(无负载):286 usecs
    空内核执行:要提交的队列:2us
    空 Kernel Exec:提交至 Start:30us
    空内核执行:开始到结束:214us

    已用(无负载):279 usecs
    空内核执行:要提交的队列:2us
    空 Kernel Exec:提交至 Start:31us
    空内核执行:开始到结束:210us

    已用(无负载):269 μ s
    空内核执行:要提交的队列:2us
    空 Kernel Exec:提交至 Start:30us
    空 Kernel Exec:开始到结束:202us

    已用(无负载):280 μ s
    空内核执行:要提交的队列:1us
    空 Kernel Exec:提交至 Start:29us
    空 Kernel Exec:开始到结束:215us

    已用(无负载):277 μ s
    空内核执行:要提交的队列:1us
    空 Kernel Exec:提交至 Start:28us
    空内核执行:开始到结束:214us

    完成!



    2.使用"-k"保留生成的汇编文件。

    我使用以下命令编译 OpenCL 内核:clocl -t -k cvhighlights.cl

    我修改了我的代码:
    #include "cvhighlighteds.dsp_h"
    程序:二进制文件(1、std:::make_pair (cvhighlighted_dsp_bin、sizeof (cvhighlighted_dsp_bin));
    程序 程序=程序(上下文、器件、二进制);
    program.build(设备);

    然后我在 shell 中执行它、结果如下:

    构建内核 tdiff=1.538664ms
    clEnqueueWriteBuffer tdiff=0.62399ms
    clEnqueueNDRangeKernel tDIFF=97.438472ms
    clEnqueueReadBuffer tdiff=0.905565ms
    clReleaseMemObject tdiff=0.007808ms

    clEnqueueNDRangeKernel()成本时间没有变化。
    因此根本原因不是内核加载时间。


    我发现真正的成本时间是内核函数__kernel void YUV2RGB_CMEM (__global const uchar* srcptr、__global uchar* dstptr)。

    此函数来自 OpenCV 文件 cvhighlighted.cl 中的 YUV2RGB_422()函数:
    __kernel void YUV2RGB_422 (__global const uchar* srcptr、int src_step、int src_offset、
    _global uchar* dstptr、int dst_step、int dst_offset、
    int 行、int cols)

    我将其复制到了内核函数 YUV2RGB_CMEM()中。
    它在使用浮点运算的 DSP 上执行真的需要太多的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我发现了有关 OpenCL 内核函数 YUV2RGB_CMEM 的新问题:

    原始 YUV2RGB_CMEM()函数为:

    __kernel void YUV2RGB/ 422_CMEM (__global const uchar* srcptr、__global uchar* dstptr)

    int x = get_global_id (0);
    int y = get_global_id (1);

    如果(x < 320){
    __global const uchar* src = srcptr +(y*1280+(x <<2);
    __global uchar* dst=dstptr +(y*1920 +((x << 1)*3));

    如果(y < 480){
    __constant float* coeffs = c_YUV2RGBCoeffs_420;
    int load_src =*(__global int*) src);
    float VEC_src[4]={load_src & 0xff、(load_src >> 8)& 0xff、(load_src >> 16)& 0xff、(load_src >> 24)& 0xff};
    float U = vec_src[1]- 128;
    浮点 V = VEC_src[3]- 128;
    浮点 Y00 = max (0.f、vec_src[0]- 16.f)* coeffs[0];
    float Y01 = max (0.f、vec_src[2]- 16.f)* coeffs[0];
    float RUV =((coeffs[4]*V)+0.5f);
    float guv =(coeffs[3]*V)+(coeffs[2]*U)+0.5f);
    float BUV =((coeffs[1]*U)+0.5f);

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    dst[2]= convert_uchar_sat (Y00 + RUV);
    dst[1]= convert_uchar_sat (y00 + guv);
    dst[0]= convert_uchar_sat (Y00 + BUV);
    dst[5]= convert_uchar_sat (Y01 + RUV);
    dst[4]= convert_uchar_sat (y01 + guv);
    dst[3]= convert_uchar_sat (Y01 + BUV);
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////




    使用此 OpenCL 内核,clEnqueueNDRangeKernel()的成本为:
    clEnqueueNDRangeKernel tdiff = 98.937283ms

    我在 shell 中使用 Linux top 命令、发现 cpu%为31.0。

    然后我按照以下方式修改了 YUV2RGB/ CMEM():

    __kernel void YUV2RGB/ 422_CMEM (__global const uchar* srcptr、__global uchar* dstptr)

    int x = get_global_id (0);
    int y = get_global_id (1);

    如果(x < 320){
    __global const uchar* src = srcptr +(y*1280+(x <<2);
    __global uchar* dst=dstptr +(y*1920 +((x << 1)*3));

    如果(y < 480){
    __constant float* coeffs = c_YUV2RGBCoeffs_420;
    int load_src =*(__global int*) src);
    float VEC_src[4]={load_src & 0xff、(load_src >> 8)& 0xff、(load_src >> 16)& 0xff、(load_src >> 24)& 0xff};
    float U = vec_src[1]- 128;
    浮点 V = VEC_src[3]- 128;
    浮点 Y00 = max (0.f、vec_src[0]- 16.f)* coeffs[0];
    float Y01 = max (0.f、vec_src[2]- 16.f)* coeffs[0];
    float RUV =((coeffs[4]*V)+0.5f);
    float guv =(coeffs[3]*V)+(coeffs[2]*U)+0.5f);
    float BUV =((coeffs[1]*U)+0.5f);

    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 修改了 START
    int Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6;
    Y1 =(int)(Y00 + RUV);
    y2 =(int)(y00 + guv);
    Y3 =(int)(Y00 + BUV);
    Y4 =(int)(Y01 + RUV);
    y5 =(int)(y01 + guv);
    Y6 =(int)(Y01 + BUV);

    dst[2]=(uchar)(y1 < 0? 0:(Y1 > 255? 255:y1);
    dst[1]=(uchar)(Y2 < 0? 0:(Y2 > 255? 255:y2);
    dst[0]=(uchar)(Y3 < 0? 0:(Y3 > 255? 255:Y3));
    dst[5]=(uchar)(Y4 < 0? 0:(Y4 > 255? 255:Y4));
    dst[4]=(uchar)(Y5 < 0? 0:(Y5 > 255? 255:Y5));
    dst[3]=(uchar)(Y6 < 0? 0:(Y6 > 255? 255:Y6));
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 修改后的结束




    clEnqueueNDRangeKernel()成本时间为:
    clEnqueueNDRangeKernel tdiff = 18.490971ms。

    然后、我在 shell 中使用 top 命令、发现 cpu%为58.4。

    虽然其成本时间大大减少、但 DSP 加速效应并不明显。

    我只需将函数 convert_uchar_sat()作为其在/usr/share/ti/OpenCL/DSP.h 中的定义进行扩展、但它们的性能差异很大。

    您能不能向我解释一下它的根本原因、非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您查看生成的汇编文件、则您的内核仍然不是软件流水线。
    1.在 clEnqueueNDRangeKernel 中使用正确的全局工作大小,以便可以在内核中删除 if (y<480)和 if (x<320)

    -元