This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/J6EVM5777:Jacinto6/Android O:某些情况下,板无法启动(omapdrm omapdrm.0:无法锁定:-110)

Guru**** 2550020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/793439/linux-j6evm5777-jacinto6-android-o-some-times-board-fails-to-boot-omapdrm-omapdrm-0-could-not-pin--110

器件型号:J6EVM5777

工具/软件:Linux

您好!

使用 Jacinto6/Android O 和 SDK_vision_03_02_00_00。

集成 RVC 功能后,主板无法启动:

[5.089868]   usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
[5.096958]   virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
[5.102571]    remoteproc1:registered virtio1 (type 7)
[5.125513]   未找到使用虚拟稳压器的背光电源
[5.173925]   [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
[5.180569]   [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[5.301651]   DMM 4e000000.DMM:等待完成超时
[5.401632]   DMM 4e000000.DMM:等待完成超时
[5.4069]   omapdrm omapdrm.0:无法锁定:-110
[5.411807]   omapdrm omapdrm.0:无法映射(paddr)!  跳过帧缓冲区 alloc
[5.420707]   omapdrm omapdrm.0:omap_fbdev_init 失败
[5.429325]   [DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
[6.451626]   OMAP_i2c 48070000.i2c:控制器超时
[6.471632]   EDT_ft5x06 0-0038:触摸屏探头失败
[6.476913]   EDT_ft5x06:0-0038探头失败、错误-110
[11.580346]  random:非阻塞池已初始化
[26.201650]  信息:RCU_PRE占用 CPU 上的自检测失速
[26.206993]   0-...:(后面有1个 GPS) IDLE=317/140000000000002/0 softirq=243/244 fqs=2100
[26.215024]    (t=2101 jiffies g=-181 c=-182 q=2154)
[26.219953]  CPU 0的任务转储:
[26.223217]  ueventd        R 运行     0  130     1 0x00000002

Wa =重新启动、直到成功

附加文件:引导完整日志

 

感谢您的支持

e2e.ti.com/.../fulllogs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chokri、

    请提供、集成中引用/使用了哪个版本的 RVC 封装?

    出现引导问题的频率如何?

    谢谢、
    KB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    omapdrm 的-110错误是由以前发生的故障引起的。

    [5.301651]  DMM 4e000000.DMM:等待完成超时
    [5.401632]  DMM 4e000000.DMM:等待完成超时
    [5.4069]  omapdrm omapdrm.0:无法锁定:-110
    [5.411807]  omapdrm omapdrm.0:无法映射(paddr)! 跳过帧缓冲区 alloc
    [5.420707]  omapdrm omapdrm.0:omap_fbdev_init 失败


    DMM 错误来自  drivers/GPU/DRM/omapdrm/omapdrm/omap_DMM_tiler.c 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    RVC 封装:rasy_RVC-5.0_Phase-6

    频率= 1/3

    此致、

    Chokri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chokri、

    在 TI EVM 或您的电路板上看到这种行为吗?

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    是的、此问题再次出现在 Jacinto6 EVM 上。

    此致、

    Chokri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chokri、

    您是否使用强大的 RVC 包中包含的默认 eMMC_FILES 映像? (RobustRVC-5.0/RVC_PHASE-6/eMMC_FILES)

    谢谢、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chokri

    由于我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。

    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    谢谢、

    David