This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6418:我们可以开发以太网端口吗?

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6418, TMS320C6424
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/793305/tms320c6418-can-we-develop-ethernet-port

器件型号:TMS320C6418
主题中讨论的其他器件: TMS320C6424TMS320C6416

您好!

为了实现以太网接口 TCP/IP 堆栈、我们能否在其并行端口上使用 LAN9303或 LAN91C111与 TMS320C6418? 简而言之、我们能否使用 TMS320C6418构建以太网接口?

众所周知、它没有任何 EMAC、但有以太网交换机通过并行端口工作。 还有带 EMAC 的 TMS320C6424、但我们的库存中有许多 TMS320C6418器件。

此致、

Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Serkan、

    您计划确切使用哪个端口?

    通常、此器件不是针对此类实现、因此您必须自己编写整个堆栈、不能在 TI RTOS 示例上进行中继。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    SPRU523说我们可以通过 EMIF 接口将 TMC320C6416 DSK 与 LAN91C111搭配使用、因此我们计划使用 EMIF 端口。

    您能否 从 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_registered_sw/sdo_sb/targetcontent/NDK/index.html 查看 NDK1.94.01。 我们计划使用该堆栈。

    此致、

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法找到《网络开发人员指南》(SPRU523: www.ti.com/.../spru523k.pdf) 中提及将 TMS320C6416 DSK 与 LAN91C111搭配使用的确切位置、但 NDK1.94.01版本注释指出它与 C64xx 器件(包括 TMS320C6418)兼容、因此您应该能够将 NDK 与器件配合使用。

    但是、正如我说过的、通过并行端口控制 LAN91C111的 EMIF 驱动程序可能需要在 CSL 级别进行修改。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    SPRU523第12页的2.1.1指出 TCP/IP 堆栈包括对6416 DSK 的支持、它还提供了包括 LAN91C111在内的以太网 PHY 建议。

    好的、谢谢、我认为它应该起作用、但我想肯定。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我有点困惑、如果您查看 LAN91C111的数据表、在第12.1节中、您可以通过以下方式连接到目标:
    1.VL 本地总线32位系统
    2.高端 ISA 或非 burst EISA 计算机
    3. EISA 32位从设备
    方法。

    我无法理解我们应该使用哪种方法来连接 LAN91C111和 TMS320C6418? 信号和数据宽度因方法而异。 SPRU523没有提到这个问题。 可以帮帮我吗?
    此致、
    Serkan Ünal í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这里的重点是查看其中哪些与 TMS320C6418数据表中描述的 EMIF 时序和规格相对应。 请参阅第4.12节 EMIF 器件速度和第7.2节异步存储器时序至第7.4节同步 DRAM 时序。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Serkan、

    我希望硬件将允许使用 EMIF 连接到以太网芯片。 检查所需以太网速度所需的并行端口时序是否可通过 EMIF16外设实现。

    我们在 VC5502 eZdsp 上进行了此操作-连接到类似的 Microchip 10/100 Base-T/TX 以太网控制器 KSZ8851
    support.spectrumdigital.com/.../
    www.microchip.com/.../KSZ8851

    对于该电路板、第三方 DSignT 开发了该软件、因为不存在 TI 软件。 如果努力太多、您可能会与他们联系。
    https://www.dsignt.de/en/

    希望这对您有所帮助、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    谢谢你。  在我们根据我们的案例调整本研究后、我将告知结果。

    此致、

    Serkan Ünal í a