请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具/软件:Linux
您好!
我最近在使用 AM3358基本定制板和定制 Linux SDK。
我已经按照从预编译映像创建 Linux SDK 映像的所有过程进行了操作、如以下 Web 所述:
但我在启动过程中遇到问题、因为它未检测到 SD 卡。 我在读取许多线程后知道有检测 GPIO 引脚用于 SD 检测(在我的例子中:SPI0_CS1 (GPIO_6))。
当我在我的定制板中手动将该引脚设为低电平时、它会检测 SD 卡并开始引导、一切都将正常工作。
那么、如何配置该引脚以便它直接检测 SD 卡?
我知道需要进行一些配置来忽略检测过程并直接启动。
请帮帮我。
提前感谢