This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-TDAX:不显示 OpenGL 信息

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/791452/linux-processor-sdk-tdax-opengl-information-are-not-displayed

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是 Vision SDK 3.04版本、并使用名为 tda2xx_evm_linux_all 的配置文件。

启动用例时、始终会显示以下消息。

[host][IPU2 ] 1917.126151 s:捕获:创建完成!!!
[host][IPU2 ] 1917.126547 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
[host][IPU2 ] 1917.126883 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
[host][host ] 1917.142377 s:EGL:版本1.4
[host][host ] 1917.155493 s:EGL:GL 版本=(空)
[host][host ] 1917.155523 s:EGL:GL Vendor =(空)
[host][host ] 1917.155523 s:EGL:GL Renderer =(空)
[主机][主机] 1917.155523 s:EGL:GL 扩展=(空)
[host][host ] 1917.215030 s:SGXFRMCPY:创建完成分辨率:1920x1080!!!
[host][host ] 1917.215152 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
[host][host ] 1917.215335 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
[host][IPU2 ] 1917.215488 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
[host][IPU2 ] 1917.216647 s:IPC_IN_0:创建完成!!!

如您所见、GL 版本、供应商、渲染器和扩展具有(空)值。

我希望日志如下所示。 (从其他螺纹上剪切)

[主机] 62.045019 s:EGL:版本1.4
[主机] 62.079424 s:EGL:GL 版本= OpenGL ES 2.0内部版本1.9@2253347
[主机] 62.079454 s:EGL:GL 供应商= Imagination Technologies
[主机] 62.079454 s:EGL:GL Renderer = PowerVR SGX 544MP
[host ] 62.079454 s:EGL:GL 扩展= GL_Oes_rgb8_rgba8 GL_Oes_dept24 GL_Oes_vertex_halfloat_Oes_tose_tose_tore_ge_ger_gL_tore_gL_tex_gL_gL_gL_tex_gL_torture_gL_gL_gL_gL_gL_tore_gl_g_tagete_gL_tore_gL_texpression_gL_tage_g_tage_gL_tose_gl_g_tage_g_tagete_gL_tore_g_tage_gL_tore_g_tage_g_tagram_g_tage_g_tage_g_tagram_g_tage_for_g_tage_g_tagram_g_tage_g_tagram_g_tage_g_tagram_g_tage_for_g_taget_g_tage_g_tage_g_tage_g_tage_g_tage_g_tage_for_g_tage_

请告诉我为什么不显示该版本、

此外、让我还知道、即使 信息未显示、OpenGL 功能也是可用的、  

提前感谢、

BR、

Ungsin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何获取参考日志。 这两种设置之间有何区别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第二个日志来自"e2e.ti.com/.../AlgFrameCopyOnDSP1.txt"。
    我通过谷歌搜索找到了这个。

    我怀疑构建机器的 Ubuntu 版本。
    当我使用 Ubuntu 18.04时、Linux 内核无法启动。
    目前我们使用 Ubuntu 16.04。
    使用 Ubuntu 16.04时是否收到任何错误报告?

    谢谢、BR、
    Ungsin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有此问题的更新?

    BR、
    Ungsin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ungsin、

    否、我在 Ubuntu 16.04上未看到此问题。

    -Subhajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Subhajit:

    在 Ubuntu 14.04中、出现相同的问题。
    但是、Open GL 功能似乎运行良好。
    我想知道它是否只是显示问题。
    如果是这样、并且 OpenGL 的功能得到保证、则可以解决此问题。

    谢谢、
    Ungsin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ungsin、

    在我看来、如果由于某些构建问题而字符串返回 NULL、那么功能不应该受到影响。

    我们可以关闭此 TT。