请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 主题中讨论的其他器件:TPS65910、 TPS2065
工具/软件:Linux
大家好、TI 专家
之前的 SDK01.00.03在 AM335x-gpevm 类似的定制板上运行。 包括 USB1_DRVVBUS 似乎一切正常。 但当 SDK04.02.00.09在同一电路板上运行时、USB1_DRVVBUS 在内核启动时保持低电平。 我需要说的是、USB 电源部件不同于 AM335x-gpevm。
- USB 器 件是连接到 USB1的4G 调制解调器、但它不由来自 TPS65910 SW3引脚的 VDD3_SMPS 供电。 它由+3.6V 电源供电、通过 MOSFET TPS2065供电
- USB1_VBUS 使用1.2k Ω 电阻器连接到 VDD3_SMPS。
在这种情况下、我无法在 SDK04.02.00.09的 AM335X_USB1_DRVVBUS 引脚上看到任何活动、但可以在 SDK01.00.03上获得高电平。 对此有任何建议吗?
此致
杨