This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:KMOD 配方未填充到 Rootfs

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/793641/linux-processor-sdk-am335x-kmod-recipe-not-populating-to-rootfs

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我有一个项目配置为从 Argo 发行版中编译核心映像最小化。 我意识到这个最新版本已迁移到 systemd、由于我的客户的一些传统要求、我需要 SystemV。 在我的 local.conf 中翻转到 Arago_sysvinit=1时,kmod 配方似乎不会填充到 rootfs。 有什么想法? 为什么切换到 SystemV 会产生这样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    请参阅中的 depends ="kmod intltool-native gperf-native acl readline libcap libcgroup util-linux"行 /sources/oe-core/meta/recipes-core/systemd/systemd_ bb 配方。 这意味着 systemd 依赖于 并间接地将这些列出的软件包包含到 rootfs 中。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、您好!

    请单击"此已解决我的问题"按钮以关闭此主题。

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我最后加入了模块初始化工具、以将 kmod 返回到图像中。 我还包括 libertdl、usbutils 和 pciutils、以获得与旧映像相当的新映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 您可以通过将这些软件包添加到来包含这些软件包 带有 IMAGE_INSTALL 的/build/conf/local.conf 文件。