请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 主题中讨论的其他器件:TDA2
工具/软件:TI-RTOS
尊敬的专家:
我将帮助提供一种在 VisionSDK BIOS_all 中检测 SD 卡(MMC1)插入/移除的方法。 我将原 VisionSDK 03.06与 TDA2XEVM5777搭配使用。
这是我的测试:
- 构建原始 VisionSDK 3.6 BIOS_all、并引导至菜单、转储 MMC 寄存器、然后拔下 SD 卡、转储 MMC 寄存器。 前后没有任何变化。
- 由于寄存器没有变化、我尝试调用 HSMMCSDIsCardInserted API、并获得错误的结果。
您能否提供一些指南来检测 BIOS_all 上的 SD 卡事件。
谢谢、致以最诚挚的问候!
ZM