This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGLEBN:Linux/WL1835MOD/BeagleBoneBlackWireless:wl18xx mesh sta 最大计数限制

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/790016/beaglebn-linux-wl1835mod-beagleboneblackwireless-wl18xx-mesh-sta-maximum-count-limit

器件型号:BEAGLEBN

您好!

在 BeagleboneBlack 集群(超过32个 BeagleBone Black 无线)上运行

在启动第7个网卡后、所有网格启动脚本和802.11s 设置的卡都显示为

wlcore/wl18xx (驱动程序或固件)停止处理形成。 已检查/sys/../ieee80211/../stations 下的 STATIONS 目录

该目录中有7个 sta。 已检查 wlcore/wl18xx 统计信息、并看到 TX 队列不是空的、似乎是空的

驱动程序停止处理队列。

工作原理:  6个节点设置工作(ping、pingv6和类似路由的 batman 工作)

不起作用的是:> 6个节点停止形成网络(ping、pingv6、batman 不起作用)

BR、

布格拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您测试的 glogger 捕获?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能详细说明什么是 glogger 吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能不能告诉我们您运行的是什么 WiLink8驱动程序版本? 您可以共享内核日志吗?

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们都在使用 Linux 机器。 Glogger 目前可能不容易收集。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了以下两种内核:

    内核(预装 BBBW) Linux BeagleBone 4.4.4.41-ti-R83 #1 SMP Tue 1月17日00:01:19 UTC 2017 armv7l GNU/Linux

    内核( ): Linux BeagleBone 4.14.94-ti-R95 #1 SMP 抢占 Thu 2月28日21:39:28 UTC 2019 armv7l GNU/Linux

    root@BeagleBone:~# modinfo wl18xx
    
    文件名: /lib/modules/4.14.94-ti-r95/kernel/drivers/net/wireless/ti/wl18xx/wl18xx.ko.xz
    
    固件: TI-connectivity/wl18xx-fw-4.bin
    
    作者: Luciano Coelho 
    
    许可证: GPL v2
    
    别名: 平台:wl18xx
    
    取决于: wlcore、mac80211、cfg80211
    
    intree: Y
    
    名称: wl18xx
    
    vermagic: 4.14.94-ti-R95 SMP 抢占 mod_unload MODVERSIONS ARMv7 p2v8
    
    参数: HT_MODE:强制 HT 模式:宽或低侧20 (CHARP)
    
    参数: Board_type:板类型:FPGA、HDK (默认)、EVB、COM8或 DVP (CHARP)
    
    parm: 校验和:启用 TCP 校验和:布尔(默认为 false)(bool)
    
    parm: dc2dc:外部 DC2DC:U8 (默认为0)(int)
    
    parm: n_ANAICS_2:已安装2.4GHz 天线的数量:1 (默认)或2 (int)
    
    parm: n_ANAICS_5:已安装的5GHz 天线的数量:1 (默认)或2 (int)
    
    parm: LOW_BAD_COMPONENT:低值带分量:U8 (默认为0x01)(int)
    
    parm: LOW_BAD_COMPONENT_TYPE:低频带组件类型:U8 (默认为0x05或0x06、具体取决于 board_type)(int)
    
    parm: HIGH_BAD_COMPONENT:高值带分量:U8、(默认为0x01)(int)
    
    parm: HIGH_BAD_COMPONENT_TYPE:高频段组件类型:U8 (默认为0x09)(int)
    
    parm: PWR_LIMIT_reference_11_abg:功率限制参考:U8 (默认为0xc8)(int)
    
    parm: num_Rx_desc:int
    
    参数: num_rx_desc_param:Rx 描述符数:U8 (默认为32)
    
    
    root@BeagleBone:~# modinfo wlcore
    
    文件名: /lib/modules/4.14.94-ti-r95/kernel/drivers/net/wireless/ti/wlcore/wlcore.ko.xz
    
    作者: Juuso Oikarinen 
    
    作者: Luciano Coelho 
    
    许可证: GPL 取决于:
    
    mac80211、cfg80211
    
    intree: Y
    
    名称: wlcore
    
    vermagic: 4.14.94-ti-R95 SMP 抢占 mod_unload MODVERSIONS ARMv7 p2v8
    
    参数: debug_level:wl12xx 调试级别(uint)
    
    parm: fwlog:FW 记录器选项:Continuous、dbgpins 或 disable (CHARP)
    
    parm: fwlog_mem_blocks:fwlog mem_blocks (int)
    
    parm: BUG_ON_RECOVERY:BUG() on FW recovery (int)
    
    parm: NO_RECOVERY:阻止硬件恢复。 FW 将保持卡滞。 (int)
    
    
    root@BeagleBone:~# string wl18xx-fw-4.bin | grep Rev
    
    FRev 8.9.0.0.79
    
    FRev 8.2.0.242 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,BBW/ debian 主要受 beglebone 论坛的支持。 您是否有可以共享的堆栈跟踪/崩溃日志?
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何跟踪/调试等形式的日志。 顺便说一下、这是您唯一能遇到的症状

    请尝试并查看您的侧边是执行以下配方:

    在 Linux (任何品牌)的控制台上执行以下命令:  iw dev mesh0 station dump

    此命令输出 wilink8类型芯片组所看到的电台。 无论工作站是 estab 模式还是处于监听模式

    如果我们看到的站点数量大于6、则7网状网络的网络基础设施不再稳定。

    请在您的一侧详细说明此问题。 在我们的生产环境中、我们不能因此超过工作站数量

    限制... 提前感谢您的关注。

    BR、

    布格拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    据我所知,我们在最后还没有看到这个问题。 有关网格功能,请参阅表18: www.ti.com/.../swru423a.pdf

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    在开始使用 TI 的 Wilink8芯片组进行生产之前、我们进行了咨询。

    这一点让我们失望的是、Wilink8芯片组受到6 STA 网状连接的限制

    最多。 但是、在您在文档中提到的部分中、有10个 STA 网状连接

    支持的。 我们非常失望的是、此问题无法由 TI 的支持部门和管理

    在生产方面、我们与客户面对面。

    BR、

    布格拉