主题中讨论的其他器件:TMDSEVM6678、
工具/软件:TI-RTOS
你好
我是 DSP 编程的初学者、我需要 有关在 TMS320C6678上使用 SRIO 的帮助。
我想发送和接收直接 I/O 数据包(如 nread、SWRITE、...)、消息传递数据包和维护数据包。
我学习了"RapidIO 规范"和"KeyStone 架构串行快速 IO (SRIO)"文档。
此外、我在系统上安装了"Code Composer Studio (CCS) v8.3.0"和"processor-SDK-RTOS-C667x 05_03_00_07"。
遗憾的是、我很困惑如何正确使用 SRIO 驱动程序。 实际上、我不知道从哪里开始。
在这种情况下、您能帮我大致了解一下将 SRIO 用于我的设计的主要步骤吗?
此致。