This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:通过 BeagleBone Black 上的 SD 卡引导时出错

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/792531/linux-beaglebk-errors-at-boot-thru-sd-card-on-beaglebone-black

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

你(们)好

我正在尝试制作 SD 卡以进行引导。

我不使用预构建的映像、因为我需要更改 Linux 源代码。

https://www.digikey.com/eewiki/display/linuxonarm/BeagleBone+Black

如上面站点中所述、我安装了 u-boot 源代码、内核源代码、文件系统。 
然后我编译了 u-boot 源码和内核源码

按照说明、我尝试设置 SD 卡。
我想我会继续正常地进行卸载。 

但是、当我将 SD 卡插入 SD 卡座并打开 BeagleBone Black 电源时、会出现一些错误
我不知道是什么问题。
您能否告诉我错误及其解决方法?
误差是指熔断



请注意。

编译器:

releases.linaro.org/.../gcc-linaro-7.3.1-2018.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz


U-boot

Bootloader 下载路径: github.com/.../u-boot
Git 签出 v2018.09-rc3 -b tmp
uBoot 修补程序文件: https://rcn-ee.com/repos/git/u-boot-patches/v2018.09-rc3/0001-am335x_evm-uEnv.txt-bootz-n-fixes.patch

内核

内核版本:4.14.