This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-C6748:C6748 LCDK SD 卡引导失败

Guru**** 2543900 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/791511/processor-sdk-c6748-c6748-lcdk-sd-card-boot-failure

器件型号:PROCESSOR-SDK-C6748
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

大家好、我在 C6748 LCDK 平台的 SD 卡引导时遇到问题、但可以从其他来源引导、 例如。 UART 或闪存。

我已经尝试过 "OMAP-L138\ccs\SDMMCWriter\"中的 SDMMCWriter_DSP.pjt、但程序卡在 readNWord 函数中。 我不知道这是否是卡兼容性问题。 无论如何、任何人都可以为我提供一个工作的 AIS 二进制文件、该文件从 UART2 (或通过 LCDK 平台观察到的其他行为)打印调试字符串、以及随附的 AIS 生成工具配置文件*。ini。 我将看到我是否错过了任何内容。 感谢您的帮助!!

 

zfoung  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 MMCSD 引导模式、请参阅以下指南中的步骤。

    software-dl.ti.com/.../index_Foundational_Components.html

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在与给定链接中 AISgen 工具的*。ini 配置文件进行仔细比较后、我现在找到了故障源:

    当在*.ini 文件中插入 PLL0 config 子句([PLLANDCLOCKCONFIG])时,必须正确定义外设时钟设置。


    在我的情况下,我需要全速运行,以便相应地设置 PLL0配置,但外设时钟没有在1-50MHz 范围内正确定义(TI 在相关文档中从未提到过)。

    经过数天的令人沮丧的试验后、我的应用程序最终正常运行。 希望我的提示可以帮助他人避免平台开发中的类似陷阱。

    P.S.
    忘记 TI 提供的繁琐的 SD 卡格式化例程。 还有大量其他免费的磁盘原始数据操作工具、这些工具重量轻、更直观、更方便!!

    zfoung